Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.

Schnell und gewissenhaft müssen keine Gegensätze sein

So funktioniert bei Returkaft Prozesssicherheit

Die Mitarbeitenden von Returkraft überprüfen und dokumentieren mindestens einmal jährlich sämtliche sicherheitsgerichteten Systeme. Durch die Funktionen der Druckmessgeräte von Endress+Hauser können sie diese Aufgabe zeitsparend und gleichzeitig sorgfältig erledigen.

In der großen Verbrennungsanlage von Returkraft müssen die Druckverhältnisse ständig überwacht werden. ©Endress+Hauser
Der Nutzer wird Schritt für Schritt durch die SIL-Wiederholprüfung geleitet

Vorteile auf einen Blick

  • Zeit sparen durch weniger Aufwand für SIL-Wiederholprüfungen

  • Inbetriebnahme der Geräte geht einfach und schnell

  • Die Gefahr systematischer Fehler sinkt

Kristoffer Hagevik ist bei Returkraft für sicherheitstechnische Systeme verantwortlich.

“Bei der Instrumentierung unserer Anlage setzen wir auf das Prinzip BAT – best available technology. Für die Rauchgasmessung nehmen wir den Druckmessumformer Cerabar PMC71B von Endress+Hauser.”

Kristoffer Hagevik, verantwortlich für sicherheitstechnische Systeme
bei Returkraft (Norwegen)

Die Herausforderung

In dem riesigen Verbrennungsofen von Returkraft müssen die Druckverhältnisse kontinuierlich und präzise überwacht werden. Ein in dieser Hinsicht kritischer Punkt ist die Absaugung der Rauchgase aus dem Ofen. Die Überwachung des Drucks ist aus diesem Grund hochgradig sicherheitsrelevant und somit ein Teil des SIL-Kreislaufs in Anlagen dieser Art. Das Risiko durch systematische Fehler, Kriechströme, verstopfte Impulsleitungen oder mechanische und thermische Belastungen gilt es zu minimieren.

Unsere Lösung

Bei der Rauchgasmessung setzt Returkraft auf den Druckmessumformer Cerabar PMC71B. Seine widerstandsfähige und abrasionsfeste keramische Messmembran erlaubt es, auch kleinste Drücke hochpräzise und sicher zu bestimmen. Eine Reihe von Innovationen des Cerabar PMC71B erleichtert den Returkraft-Mitarbeitenden die Arbeit:

  • Ein digitaler Assistent (der sogenannte Wizard) führt Schritt für Schritt durch die Inbetriebnahme.

  • Mit der CRC Prüfsumme wird auf einen Blick ersichtlich, ob alle sicherheitsrelevanten Parameter stimmen.

  • Die SIL-Wiederholprüfung wird automatisch dokumentiert.

  • Die Wizards können mit dem Smartphone oder über die Leitwarte ausgeführt werden.