Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.

Erhöhte Sicherheit bei der Polymerproduktion

Leckageerkennung im Ziegler-Natta-Verfahren

Für die stark exothermen Polymerisationsreaktionen ist eine präzise Temperaturmessung von entscheidender Bedeutung, um ein Durchgehen des Reaktors zu verhindern und die Sicherheit und Effizienz des Prozesses zu gewährleisten. Darüber hinaus ist es von entscheidender Bedeutung, eine unentdeckte Leckage im Schutzrohr zu vermeiden, da dies ein enormes Risiko für Leib und Leben des Bedienpersonals darstellt, wenn das Gerät zu Wartungszwecken geöffnet werden muss.

Chemische Anlage ©Adobe Stock/Mulderphoto

Vorteile

  • Zweite Prozessdichtung: Ein spezielles Thermometerhalsrohr sorgt für eine zweite Dichtung, die verhindert, dass das giftige Medium in den Anschlusskopf eindringt.

  • Leckagemeldung: Der Ausfall des Schutzrohrs wird über einen Druckschalter an das Steuersystem gemeldet.

  • Einfache Wartung: Das Thermometer enthält Standardmesseinsätze, die regelmäßig geprüft, kalibriert oder ausgetauscht werden können.

The challenge

Eine Funktionsprüfung ist für sicherheitskritische Temperaturmesspunkte gemäß SIL-Norm unerlässlich und umfasst den Temperaturtransmitter und den Messeinsatz, jedoch nicht die Überprüfung der Unversehrtheit des Schutzrohrs. Wenn das Schutzrohr versagt, kann das Medium in das Thermometer eindringen und in den Anschlusskopf aufsteigen, was bei Wartungen eine Gefahr darstellt. Regelmäßige Schutzrohrinspektionen erfordern Systemabschaltungen und können dennoch zu Leckagen führen, die möglicherweise eine Evakuierung der Anlage erforderlich machen.

Unsere Lösung

iTHERM ModuLine TM131 mit Dual Seal Technologie bietet nicht nur eine zweite Prozessbarriere, sondern meldet auch, wenn eine Störung vorliegt, was die Sicherheit des Bedienpersonals gewährleistet.