Wo es zu Leistungsverlusten in der Polymerisation von synthetischem Kautschuk kommt
In der Produktion von Lösungs-Styrol-Butadien-Kautschuk (SSBR) und Emulsions-Styrol-Butadien-Kautschuk (ESBR) kommt es direkt in der Charge, wo die Reaktionskinetik und die Entwicklung der Mikrostruktur nicht in Echtzeit sichtbar sind, zu den größten Verlusten, was Erträge, Konsistenz und Produktivität anbelangt. Ohne diese Einblicke werden Möglichkeiten für frühzeitige Steuerungsmaßnahmen – und zur früheren Validierung des Reaktionsendpunkts noch während des Produktionslaufs der Charge – verpasst, wodurch sich Entscheidungen verzögern, die andernfalls die Raum-Zeit-Ausbeute und die effektive Reaktorkapazität steigern könnten. Kritische Entscheidungen, wie z. B. die Endpunkterkennung oder Korrekturmaßnahmen, werden oftmals durch Offline-Probenentnahme und Laborumschlagzeiten verzögert. Diese Verzögerungen wirken sich nicht nur auf die Qualität aus – sie verbrauchen auch wertvolle Reaktorzeit, nachdem die Reaktion effektiv ihren optimalen Endpunkt erreicht hat. Dadurch beschränkt sich die Zahl der Chargen, die der Reaktor pro Jahr produzieren kann.
Da sich die definierenden Eigenschaften des synthetischen Kautschuks während der Polymerisation bilden, können verpasste Reaktionsfenster nicht wiederhergestellt werden. In den meisten Fällen wird in der Kautschukproduktion ein Shortstop verwendet, um eine übermäßige Polymerisation zu verhindern, d. h., die Reaktionen werden weit vor der optimalen Umwandlung gestoppt. Dies führt zu einer unzureichenden Produktumwandlung, erhöhten Abweichungen zwischen den Chargen und erfordert kostspielige Abtrenn- und Rückgewinnungsverfahren. Das Ergebnis ist ein minderwertiges oder nicht spezifikationskonformes Material, was Reaktornutzung, Produktionskapazität und Gewinnspannen direkt beeinträchtigt.
Inline-Raman-Spektroskopie schafft Transparenz
Die Inline-Raman-Spektroskopie integriert chemische Informationen direkt in den Reaktionsbereich im Inneren der Reaktoren für synthetischen Kautschuk und sorgt für eine präzise Endpunktüberwachung, um die angestrebten Werte für Mooney-Viskosität und Umwandlungsraten zu erreichen. Raman-Sonden messen die chemische Zusammensetzung direkt in der reagierenden Masse unter realen Temperatur- und Druckbedingungen, während die Produktion der Charge läuft. Dadurch erhält der Bediener kontinuierliche In-situ-Einblicke in die Reaktionskinetik und die Evolution der Mikrostruktur exakt dort, wo die Polymerketten gebildet werden, statt anhand von verzögerten oder externen Proben Rückschlüsse auf das Verhalten ziehen zu müssen.
Echtzeit-Raman-Überwachung bietet Einblicke in:
- Monomerverbrauch (Butadien und Styrol)
- Reaktionskinetik während der gesamten Charge
- Evolution der Mikrostruktur (Cis, Trans, Vinyl, Styryl)
- Isomerverteilungen, die die Glasübergangstemperatur (Tg) beeinflussen
- Frühe Polymerblockbildung und Agglomerationsrisiken
Da diese Messungen inline erfolgen, wird das Reaktionsverhalten direkt während seines Verlaufs beobachtet und nicht später anhand von verzögerten Labordaten nachvollzogen.
Veränderung von Betriebsentscheidungen dank Reaktionstransparenz
Da dieser Einblick direkt im Inneren des Reaktors während der Produktion der Charge erzeugt wird, brauchen sich Bediener nicht länger auf die Hochrechnung von Laborproben zu verlassen, die viele Stunden zuvor genommen wurden.
Wenn Reaktionskinetik und Mikrostruktur während der Chargenproduktion kontinuierlich sichtbar sind, verlagert sich die Betriebsregelung von reaktiv zu proaktiv. Bediener müssen nicht länger warten, um verstehen zu können, was bereits passiert ist. Sie können noch während der Entwicklung der Charge eingreifen, bevor sich Abweichungen ausbreiten.
Raman-Einblicke ermöglichen:
- Mehr Sicherheit bei Endpunktabrufen
- Sofortige Justierung der Rohstoffzufuhr oder Bedingungen, wenn die Mikrostruktur abweicht
- Echtzeit-Entscheidungen über "Gut" oder "Ausschuss" während des Produktionslaufs der Charge
- Entscheidungsrelevante Erkenntnisse dazu, ob stagnierte Reaktionen angestoßen werden sollen (z. B. Hinzufügen von Initiatoren oder Monomeren)
- Schluss mit manuellen Probenentnahmen von gefährlichen Substanzen aus Hochtemperatur- und Hochdruckreaktoren
Datengesteuerte Endpunktabrufe sind nicht einfach nur eine Verbesserung der Regelung, sondern auch eine Möglichkeit zur Steigerung der Kapazität. Wenn Endpunkte in Echtzeit validiert werden, können Chargen beendet werden, sobald die angestrebte Umwandlung und Mikrostruktur erreicht sind, statt erst auf eine Bestätigung durch das Labor warten zu müssen. Jede Stunde unnötiger Reaktionszeit, die vermieden wird, führt unmittelbar zu einer höheren Raum-Zeit-Ausbeute und einer gesteigerten jährlichen Produktionskapazität bei gleichem Reaktorvolumen. Der Wert liegt nicht darin, mehr Daten zu erzeugen, sondern in entscheidungsrelevanter Transparenz, wenn sich das Reaktorverhalten ändert.
Technisch entwickelte Chargensteuerung im Kautschukreaktor
Im Prozess zur Herstellung synthetischer Polymere besteht das höchste Risiko für Chargenqualität und Produktivität während der Reaktion selbst. Wenn die Monomerumwandlung und die Mikrostrukturentwicklung im Inneren des Reaktors kontinuierlich transparent sind, basiert die Regelung dank der Inline-Raman-Überwachung nicht länger auf verzögerten Laborbestätigungen, sondern auf Echtzeit-Einblicken in jede Charge. Endpunkte werden erkannt, noch während die Produktion der Charge läuft, wodurch ein früherer, validierter Endpunkt auf Grundlage des tatsächlichen Reaktionszustands statt auf verzögerten Laborergebnissen festgelegt wird. Behebungsmaßnahmen werden angewendet, bevor es zur Produktion von nicht spezifikationskonformem Material kommt, und Entscheidungen werden während der Reaktion ergriffen und nicht erst danach.
Dadurch sind besser vorhersagbare Chargenzyklen, eine strengere Regelung der Eigenschaften und ein höherer effektiver Reaktordurchsatz möglich, was Kosten reduziert und zu einer höheren Raum-Zeit-Ausbeute durch die konstruktive Gestaltung, nicht durch nachträgliche Korrektur der Chargen, führt.
Vom Reaktionseinblick zur messbaren Auswirkung auf die Fertigung
In der SSBR- und ESBR-Polymerisation führen verspätete Entscheidungen direkt zur Verwendung einer Shortstop-Strategie, längeren Chargenlagerzeiten, längeren Zykluszeiten, höherer Variabilität und Ausbeuteverlusten. Durch eine präzisere Erkennung von Endpunkten und der kontinuierlichen Verfolgung der Mikrostruktur verkürzt die Überwachung mit der Inline-Raman-Spektroskopie die Chargendauer, während sie gleichzeitig die Konsistenz verbessert.
Hersteller erreichen im täglichen Betrieb:
- Frühere Endpunkterkennung und Chargenfreigabe
- Geringere Variabilität zwischen Chargen
- Höhere Ausbeute ohne die Steuerung der Eigenschaften zu beeinträchtigen
- Bessere Reaktornutzung durch kürzere Zykluszeiten
- Sicherer Betrieb durch Beseitigung von manuellen Probenentnahmen
Diese Ergebnisse werden während des Produktionslaufs der Charge erzielt, nicht durch eine nachträgliche Korrektur bei Prozessende.
In der Praxis bedeutet eine frühere validierte Chargenbeendigung mehr verkaufbare Tonnen pro Reaktor pro Jahr, wodurch die Einblicke in den Produktionsprozess zu greifbaren finanziellen Erträgen führen.
Realisierung dieses Werts in Industrieanlagen zur Herstellung von Synthesekautschuk
Bei der Implementierung der Inline-Raman-Spektroskopie kommen zum Einsatz:
- ATEX‑zertifizierte Raman-Analysatoren und Tauch- oder Bypass-Sonden
- Kontinuierliche Messung unter hohen Temperaturen und Drücken
- Echtzeit-Spektralmodelle, die mithilfe von Gaschromatographie (GC) und kernmagnetischer Resonanz (NMR) validiert wurden
- Schrittweise Übernahme von Labor → Pilotanlage → Serienfertigung, wobei Modelle und Prozesskenntnisse erhalten bleiben
Statt bestehende Steuerungssysteme zu ersetzen, erweitert die Raman-Technologie sie, indem sie zuvor nicht sichtbare Reaktionsvariablen für Steuerung und Optimierung während des Produktionslaufs der Charge bereitstellt.
Bewährt in der Polymerisation von synthetischem Kautschuk
Die Inline-Raman-Überwachung wird seit Jahrzehnten in synthetischen Kautschukprozessen eingesetzt, inklusive Butadien‑basierten und Nitril‑Butadien-Kautschuken. Die Echtzeit-Messung der Monomerumwandlung und Mikrostruktur hat einen schnelleren Transfer vom Labor zur Serienfertigung bei neuen Qualitäten, eine konsistentere Steuerung von Tg‑kritischen Eigenschaften und einen sichereren Betrieb ermöglicht, indem sie die manuelle Probenentnahme während gefährlicher Prozessschritte beseitigt.
Ist die Raman-Spektroskopie für Ihren Prozess geeignet?
Entdecken Sie Tipps, um Ihr Unternehmen auf die Einführung vorzubereiten, und eine kurze Checkliste zur Selbsteinschätzung, mit der Sie den potentiellen Nutzen der Raman-Spektroskopie in Ihren chemischen Betriebsabläufen bewerten können.
Weshalb Endress+Hauser?
Endress+Hauser hilft Herstellern von Synthesekautschuk dabei, einen vorhersagbaren, leistungsstarken Chargenbetrieb zu entwickeln – durch die Integration von Prozessanalysetechnologie (PAT) direkt in die Betriebsabläufe der Polymerisation.
- Umfassende Fachkompetenz in der Polymerisations- und Elastomerchemie
- Robuste Raman-Systeme für explosionsgefährdete Bereiche
- Starkes Anwendungs-Engineering und langfristige Partnerschaft
- Umfassendes weltweites Service-Netzwerk mit starkem technischem Support vor Ort
Von der Entwicklung bis zur Serienfertigung helfen wir Ihnen dabei, sicherzustellen, dass jede Charge gesteuert wird, solange es entscheidend ist.