PROFINET ist ein Industrial Ethernet-Standard, der für die Kommunikation zwischen Automatisierungssystemen und Feldgeräten entwickelt wurde.
In der Prozessindustrie ermöglicht er einen schnellen, zuverlässigen Datenaustausch für Steuerung und Überwachung, bei dem Sensoren, Aktoren und Steuerungen in ein digitales Netzwerk integriert sind.
Seine Flexibilität bietet nahtlose Konnektivität über verschiedene Automatisierungsebenen hinweg, verbessert Transparenz, Diagnose und Effizienz der Anlagen und unterstützt gleichzeitig Initiativen für IIoT und digitale Transformation.
Dieser Artikel untersucht, wie die Technologie in einer Prozessanlage implementiert wird, und stellt die Unterschiede zu EtherNet/IP heraus.
InhaltInhalt
Industrielle Netzwerke und Protokolle
4...20 mA und HART werden zwar nach wie vor in vielen Bereichen genutzt, doch digitale Netzwerke fassen in industriellen Umgebungen immer mehr Fuß, da sie besser für Digitalisierungsinitiativen geeignet sind. In Gesprächen geht es oft um die fortgesetzte Relevanz analoger Systeme, da sie robust und unkompliziert sind und den Betrieb im Feld vereinfachen. Allerdings bleibt die Frage: Wie erreichen wir transparente Konnektivität zwischen dem Feld und Steuerungssystemen?
Moderne Steuerungen, Geräte und Anlagen erzeugen erhebliche Datenmengen, die fortschrittliche Kommunikationsprotokolle wie Modbus RS485, OPC und PROFIBUS DP erfordern. Technologien wie FOUNDATION Fieldbus H1, PROFIBUS PA and PROFINET bieten darüber hinaus noch bessere Integrationsfähigkeiten. Diese industriellen Netzwerke verbinden Feldgeräte mit Steuerungen. Sie ermöglichen damit Diagnose, Konfiguration und eine erweiterte Funktionalität, die weit über das hinausgeht, was ein rein analoges System bieten kann.
Trotz dieser Fortschritte ist die 4...20-mA-Technik weiterhin im Feld vorherrschend. Das liegt hauptsächlich an der Lücke, die zwischen den Konzepten der Hersteller und den realen Gegebenheiten der Anwender klafft, sowie an der Komplexität digitaler Netzwerke. Deshalb kann die Analogtechnik doch nicht so schnell in den Ruhestand geschickt werden. Der Aufstieg von IIoT und KI beschleunigt jedoch die Digitalisierung und führt dazu, dass Ethernet-basierte Protokolle und drahtlose Kommunikation immer häufiger anzutreffen sind. Der Trend ist klar: Es wird immer mehr digitale Lösungen geben, und wir müssen auf ihre Einführung vorbereitet sein.
Allgemeines Konzept von Ethernet
Wenn Sie einen Router oder irgendein Gerät mit Internetanschluss installieren, haben Sie dabei wahrscheinlich ein Ethernet-Kabel verwendet. Viele meinen, dass sich „Ethernet“ nur auf das Kabel selbst bezieht, doch tatsächlich entspricht das Kabel nur dem Physical Layer eines Ethernet-Netzwerks.
Über diese Kabel unterstützt Ethernet mehrere Kommunikationsprotokolle. Zu gängigen Beispielen gehören das Internet Protocol (IP) und das Transmission Control Protocol (TCP), die in vielen Anwendungen des täglichen Lebens genutzt werden. Um die komplexeren Anforderungen industrieller Umgebungen zu erfüllen, werden dort jedoch zusätzliche Protokolle benötigt.
Industrieanlagen
In der Werkshalle müssen Steuerungen auf Daten von Antrieben, Eingängen/Ausgängen und Workstations mit schnellen Reaktionszeiten zugreifen. Dabei muss das Netzwerk rauen Bedingungen wie Abrieb, Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen standhalten. Um diese Anforderungen zu erfüllen, haben Automatisierungsexperten Industrial Ethernet entwickelt, und aus dieser Grundlage ist PROFINET als robustes, Ethernet-basiertes Protokoll für industrielle Anwendungen hervorgegangen.
Was ist PROFINET?
PROFINET ist ein Ethernet-basiertes industrielles Kommunikationsprotokoll, das Prozessgeräte – beispielsweise Sensoren und Aktoren – mit Steuerungssystemen verbindet. Es wurde von der Organisation PROFIBUS and PROFINET International (PI) in Zusammenarbeit mit zahlreichen Partnern aus der Industrie entwickelt.
Das Protokoll erfüllt die Anforderungen des Ethernet-Standards IEEE 802 und ist in IEC 61158 und IEC 61784 definiert. Es ermöglicht die nahtlose Integration vieler verschiedener Geräte im selben Netzwerk. Beispielsweise können ein Drucker und ein Durchflussmessgerät nebeneinander in ein und derselben Infrastruktur betrieben werden. Im Gegensatz zu einem typischen Heimnetzwerk bietet PROFINET extrem schnelle Zykluszeiten, oft im Sub-Millisekunden-Bereich, und ist daher für industrielle Automatisierungslösungen geeignet.
Um seine Struktur zu verstehen, nehmen wir das ISO/OSI-Modell zu Hilfe, das sieben Schichten für die Netzwerkkommunikation definiert. Ethernet nutzt üblicherweise vier Schichten:
Ethernet für physische Verbindung (Physical Link) und Datenverbindung (Data Link)
IP für das Netzwerk
TCP oder UDP für den Transport
Weitere Protokolle für besondere Funktionen
Grundsätzlich folgt PROFINET diesem Modell, kann in einigen Anwendungen jedoch bestimmte Schichten umgehen. Beispielsweise lässt Real-Time (RT) PROFINET die Netzwerk- und die Transportschicht aus, um die Kommunikation zu beschleunigen.
TCP/IP für Konfiguration, Einstellungen und zyklische Lese-/Schreibvorgänge
Real-Time (RT) für Automatisierungsaufgaben mit Zykluszeiten zwischen 1 und 10 Millisekunden
Isochronous Real-Time (IRT) für die hochpräzise, synchronisierte Kommunikation unter Verwendung von „Scheduled Switching“
Dieser schichtweise Ansatz sorgt für Flexibilität, Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit und macht PROFINET damit zu einem Eckpfeiler für die moderne industrielle Automatisierung und IIoT-Integration.
Das System von PROFINET IO
PROFINET folgt für den Datenaustausch einem Provider-Consumer-Modell und löst damit den traditionellen, von PROFIBUS verwendeten Master-Slave-Ansatz ab. Geräte innerhalb eines PROFINET-Systems werden üblicherweise in drei Kategorien eingeteilt:
Steuerung (Controller): Üblicherweise eine speicherprogrammierbare Steuerung (SPS) oder ein Prozessleitsystem, von der bzw. dem das Automatisierungsprogramm ausführt wird. Der Controller sendet Ausgaben an IO-Devices und empfängt von ihnen Eingaben, ähnlich wie ein Master der Klasse 1 bei PROFIBUS.
Geräte (Devices): Feldkomponenten wie z. B. Sensoren und Aktoren, die mit der Steuerung über Ethernet-Verbindungen kommunizieren. Sie arbeiten auf ähnliche Weise wie Slaves bei PROFIBUS.
Übergeordnetes System (Supervisor): Systeme wie PCs, HMIs oder Diagnosewerkzeuge, die für Überwachung, Inbetriebnahme und Fehlerbehebung genutzt werden, vergleichbar mit Mastern der Klasse 2 bei PROFIBUS.
In einem PROFINET IO-System müssen mindestens ein Controller und ein Device vorhanden sein, es gibt jedoch viele verschiedene Konfigurationsmöglichkeiten: mehrere Controller für ein einzelnes Device, ein Controller für mehrere Devices oder auch mehrere Controller, die mehrere Devices verwalten. Supervisors werden normalerweise nur kurzzeitig für die Inbetriebnahme oder für Diagnosezwecke verwendet.
Zusätzlich zu diesen Kernelementen enthält ein PROFINET-Netzwerk auch Komponenten wie Switches und drahtlose Zugangspunkte. Einige dieser Komponenten können auch als IO-Devices fungieren und so erweiterte Diagnosefähigkeiten bereitstellen.
Konfigurieren von PROFINET-Geräten
Zum Konfigurieren eines PROFINET IO-Device müssen zwei Elemente vorhanden sein: ein Supervisor-Tool und eine GSD-Datei (General Station Description). Die vom Gerätehersteller zur Verfügung gestellte GSD-Datei ist ähnlich wie die bei PROFIBUS verwendeten, entspricht jedoch einem auf XML basierenden Format, das als „GSDML“ bezeichnet wird.
Nachdem die Konfiguration abgeschlossen ist, wird die GSDML-Datei in den Controller heruntergeladen. Damit kann die Kommunikation mit den verbundenen Geräten aufgebaut werden. Von da an fließen zyklische Daten – z. B. Eingangs- und Ausgangsdaten – kontinuierlich zwischen dem Controller und den Geräten. Azyklische Daten, z. B. Diagnoseinformationen, werden dagegen nach Bedarf ausgetauscht.
Der Unterschied zwischen PROFIBUS und PROFINET
Die Wahl zwischen PROFIBUS und PROFINET hängt von den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung ab. PROFIBUS ist ein seit langem bewährtes, auf serieller Kommunikation basierendes digitales Protokoll. PROFINET ist dagegen ein modernes Protokoll, das auf Industrial Ethernet aufbaut. PROFINET bietet eine deutlich höhere Bandbreite und schnellere Kommunikationszyklen, mit denen größere Datenpakete übertragen werden können.
Hier finden Sie eine Übersicht der Unterschiede zwischen PROFIBUS und PROFINET:
Ein weiterer Vorteil von PROFINET ist seine Kompatibilität mit drahtlosen Technologien. Als Ethernet-basierter Standard ermöglicht es, sofern dies sinnvoll ist, die Integration mit Wi-Fi oder Bluetooth® und bietet so Flexibilität für mobile und für Remote-Anbindung.
PROFINET und IIoT
Konnektivität und Offenheit sind entscheidende Faktoren für den Aufbau effizienter IIoT-Systeme. Um verwertbare Erkenntnisse zu gewinnen, ist es unverzichtbar, genaue Felddaten zu erfassen. PROFINET stellt dafür eine zuverlässige und transparente Verbindung zwischen Feldgeräten und IIoT-Ökosystemen wie Netilion von Endress+Hauser bereit.
Eine der Stärken von PROFINET liegt darin, dass es die Koexistenz mit anderen Protokollen gestattet. Damit ermöglicht es Anlagenbetreibern einen Übergang ins digitale Zeitalter, ohne ihre vertraute Infrastruktur aufgeben zu müssen. Um eine nahtlose Integration mit Cloud-Datenbanken zu ermöglichen, können Daten außerdem aus dem Feld in Systeme höherer Ebenen exportiert werden. Dafür werden neben PROFINET arbeitende offene Standards wie z. B. OPC UA verwendet.
PROFINET ist bereits jetzt ein entscheidender Wegbereiter des IIoT und wird weiter an Bedeutung gewinnen.
Netilion ist ein preisgekröntes IIoT-Ökosystem für Industrieprozesse. Es verbindet die physische und digitale Welt und sendet wertvolle Informationen aus dem Feld direkt zu Ihnen, jederzeit und überall.
Dieser Kurs deckt alle wichtigen Themen der Prozessautomatisierung ab und zeigt Ihnen, wie Sie die PROFINET- und Ethernet-APL-Technologie optimal in Ihrer Anwendung einsetzen, um Ihre Anlage gewinnbringend zu betreiben.
In dieser Webinar Aufzeichung zeigen wir Ihnen, wie sich durch gezielte Messungen in Heiz- und Kühlsystemen die Kosten für den Energieverbrauch senken lassen und Anlagenverfügbarkeit maximiert werden können.
Möchten Sie an einem unserer Events teilnehmen? Wählen Sie nach Kategorie oder Branche.
Wir respektieren Ihre Privatsphäre
Wir verwenden Cookies, um Ihr Erlebnis auf unserer Website zu verbessern, die Funktionalität durch Statistiken zu optimieren und Ihnen individuell angepasste Werbung oder Inhalte anzubieten.
Mit „Alle akzeptieren“ gestatten Sie uns den Einsatz von Cookies.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie .