Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.
Hannover Messe 2024

Endress+Hauser auf der Hannover Messe 2024

Prozessentwicklung durch Datenrevolution: Endress+Hauser präsentiert sich als Partner für digitale Ökosysteme

Die Hannover Messe 2024 steht unter dem Motto "Energizing a Sustainable Industry". Um Industriezweige langfristig nachhaltiger und effizienter zu gestalten, bedarf es einer digitalen Ökosystem-Infrastruktur, die transparente Datenströme generiert und zur Prozessoptimierung beiträgt.

Vom 22. - 26. April präsentiert Endress+Hauser in Halle 015 / Stand E52 Lösungen für die digitale Prozessoptimierung – von der Planung und Prozessgestaltung bis zur Optimierung der Wertschöpfung. Ziel ist es, nachhaltigere Prozesse entlang der gesamten Wertschöpfungskette zu schaffen und Kunden für die Zukunft zu rüsten.

Vorteile

  • Endress+Hauser präsentiert den Einsatz von Digital Twins, um Daten in digitaler, standardisierter und herstellerübergreifender Form bereitzustellen.

  • Durch die automatische Identifikation gemäß IEC 61406, unterstützt durch die „Follow the Twin Challenge“, können Wartungsarbeiten effizienter gestaltet werden, da alle Anlagenkomponenten eindeutig identifizierbar sind.

  • Das von Endress+Hauser entwickelte Produkt Netilion bietet ein digitales Ökosystem mit Funktionen für den digitalen Zwilling: So können alle Dateien mit dem digitalen Zwilling des Feldgeräts verknüpft, gesammelt und analysiert werden.

Endress+Hauser bringt Digital Twins an den Start

Der digitale Zwilling ist eine Schlüsselkomponente in der Industrie, die physische Geräte in die digitale Welt integriert, um Anlagen in IT-Systemen abzubilden und Prozesse zu simulieren, zu steuern und zu verbessern. Endress+Hauser präsentiert auf der Hannover Messe Digital Twins nach dem Asset Administration Shell (AAS)-Standard, um den manuellen Engineering-Aufwand zu reduzieren und Kunden Daten in digitaler, standardisierter Form zur Verfügung zu stellen, wodurch fehlerhafte und doppelte Datenspeicherung vermieden wird.

Eindeutige Identifikation von physischen Objekten gemäß IEC 61406

Endress+Hauser beteiligt sich an der "Follow the Twin Challenge", indem das Unternehmen die automatische Identifikation von physischen Objekten gemäß IEC 61406 nutzt. Diese Norm ermöglicht die eindeutige Identifizierung von Objekten durch maschinenlesbare IDs, ähnlich einem Typenschild oder Label.

Das digitale Ökosystem Netilion

Das von Endress+Hauser entwickelte Produkt Netilion bietet ein digitales Ökosystem, in dem alle Dateien mit dem digitalen Zwilling des Feldgeräts verknüpft, gesammelt, analysiert und – dank der Anbindung über eine Standart-API an verschiedenen Cloud-Ökosystemen – wiederverwendet werden können. Kunden haben so die Möglichkeit, ihr Inventar zu standardisieren und Abläufe zu verbessern.

Hochwassermonitoring - Netilion Flood Monitoring

Endress+Hauser setzt Netilion in einem anderen Anwendungsfall bereits für die frühzeitige Hochwasserwarnung ein. Dabei werden die lokal in der zu überwachenden Region gesammelten Daten von Pegelmessgeräten, Regen- und Bodenfeuchtsensoren gesammelt, in die zertifizierte Cloud-Plattform Netilion gesandt und dort von einer KI ausgewertet. Der speziell entwickelte Algorithmus lernt mit der Zeit dazu und kann immer genauere Vorhersagen darüber abgeben, ob und wann ein Hochwasser droht und an welchen Stellen die Ursachen dafür liegen.

Erfahren Sie hier mehr über unser Hochwasserwarnsystem

Wir freuen uns auf Ihren Besuch und den Austausch mit Ihnen!