Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.

Digitalisierung der pH-Messung

Verlängern Sie die Wartungszyklen der pH-Messgeräte und digitalisieren Sie Ihre Feldebene

Memosens und pH-Sensor in einem chemischen Prozess mit einem männlichen Wartungsmanager

Ein großer Anteil der Feldebene bleibt analog und nicht digital verbunden. Das Signal 4 – 20 mA steuert mehr als 90 Prozent des Marktes. HART wurde vor mehr als 30 Jahren entwickelt und ist noch immer weit verbreitet als Signalverbindung in der installierten Basis. Umweltbedingungen und fehlende Transparenz hinsichtlich der Skalierbarkeit der digitalen Transformation sind ebenfalls wiederkehrende Herausforderungen.

Schlüsselfaktoren

64,1 %

ist der Geschäftsanteil von digitalen pH-Messgeräten im Vergleich zu analogen pH-Messgeräten im Jahr 2021 (laut dem pH-Messgeräten-Marktbericht von GMI)

pH-Sonde in einer Chemieanlage mit einem männlichen Wartungsmanager ©Endress+Hauser
Einblicke

Nutzen Sie die Macht der Daten für Ihre Prozesssteuerung

Bei digitalen pH-Messsystemen befinden sich alle Komponenten für die Messung im Sensor selbst. Das Kabel vom Sensor zum Messumformer dient der Energieversorgung und der digitalen Übertragung von Informationen. Der Austausch der Sensorkabel zum Messumformer hat keinen Einfluss auf die pH-Werte, sodass die Re-Kalibrierung überflüssig wird. Eine in Laborumgebung kalibrierte digitale Sonde kann unmittelbar im Feld eingewechselt und in Betrieb genommen werden.

Unsere Kompetenz im Feld

Digitale pH-Geräte, die technisch auf dem neuesten Stand sind, wie Memosens CPS11E, bieten eine längere Speicherung von Kalibrier- und Prozessdaten und somit eine bessere Trendidentifizierung, wodurch sie als Basis für vorausschauende Wartung und bessere IIoT-Dienste dienen. Für den Start der digitalen Transformation Ihrer Prozesse ist die pH-Messung der ideale Kandidat, da sie drei wesentliche Anforderungen erfüllt:

  • Es handelt sich um die am häufigsten gewartete Messstelle in einer Anlage
  • das hohe Maß an Diagnose im Sensor ermöglicht datenbasierte Entscheidungen
  • sie ist HART-fähig
Wartungsmanager mit einem SMT70-Tablet in einer Chemieanlage ©Endress+Hauser
Einblicke

Digitalisierung der Feldebene

Gehen wir davon aus, dass die pH-Messgeräte nur mit dem Prozesswert bzw. über 4 - 20 mA verbunden sind. In diesem Fall sind sie nicht digital verbunden und können somit nicht die datenbasierte Entscheidungsfindung ermöglichen, die Sie benötigen, um Wartungszyklen zu verlängern und die Produktion zu verbessern.

Unsere Kompetenz im Feld

Endress+Hauser bietet eine technische Lösung für die Integration von Ex-Zone 2 Field Xpert SMT70 Tablets oder Ex-Zone 1

Ex-Bereich in einer Chemieanlage ©Endress+Hauser
Einblicke

pH-Geräte in Ex-Bereichen

Was, wenn sich Ihre Geräte in Ex-Bereichen befinden? In der Chemieindustrie sind häufig gefährliche Umgebungen anzutreffen, in der Produkte und Materialien verwendet werden, die schwere Verletzungen bei Bediener oder Wartungstechnikern verursachen können. Es ist insofern sehr wichtig, das Personal nicht unnötig diesen Bereich betreten zu lassen, um die Unfallgefahr zu minimieren.

Unsere Kompetenz im Feld

Sollten Bedingungen zu gefährlich sein für die Datenerfassung im Feld, können unsere Geräte auch mit einem WirelessHART-Dongle ausgestattet werden. Für diese Anwendung hat Endress+Hauser den FieldPort SWA50 im Programm, der geeignet ist, HART-Signale in Ex-Bereichen zu übertragen. Diese permanente Verbindung mit unseren Cloud-Services bietet das Potential, den Wartungsprozess anzupassen und ermöglicht durch Minimierung der Unsicherheiten die Optimierung der Betriebsbereiche für die beste Prozesseffizienz.

pH-Kalibrierung in einer Chemieanlage durch einen männlichen Servicetechniker ©Endress+Hauser
Einblicke

Verbesserung des Kalibriermanagements

Digitale Sensoren profitieren von einer internen Datenspeicherung, die kritische Informationen zum Prozess und zum Sensor erfasst. Kalibrierdaten können im Sensor gespeichert werden, wodurch vor der Installation der Sensor im Labor kalibriert werden kann. Dies macht Feldkalibrierprüfungen überflüssig. Die ursprüngliche Werkskalibrierung wird zusammen mit den Aufzeichnungen früherer Kalibrierungen gespeichert, sodass die Wartung die Kalibrierhäufigkeit durch Überwachung der Abweichung der Messwerte im Laufe der Zeit optimieren kann.

Unsere Kompetenz im Feld

In Zukunft werden pH-Sensoren weit mehr Informationen zu ihren Einsatz- und Betriebsbedingungen speichern. Die Verfügbarkeit dieser Informationen in cloudbasierten Anwendungen wie unseren Netilion Services wird eine bessere Überwachung und Analyse und somit eine Steigerung der Leistung dieser Sensoren ermöglichen. Mit diesen Systemen werden Benutzer ihre Wartungsintervalle optimieren, ihre Kosten reduzieren und die Lebensdauer ihrer Sensoren verlängern können.

Vorteile

Unsere Endress+Hauser-Experten begleiten Sie bei der Digitalisierung, um Verbesserungen in Ihren spezifischen Prozessen zu erzielen und die Vorteile der datenbasierten Entscheidungsfindung zu nutzen. Beginnen Sie Ihre digitale Reise mit digitalen pH-Sensoren und verbessern Sie die Sicherheit Ihrer Mitarbeiter, während Sie gleichzeitig den Wartungsaufwand verringern.

Schlüsselfaktoren

40 %

längere Lebensdauer von Analysesensoren mit Memosens-Technologie

Schlüsselfaktoren

300.000

installierte Memosens Sensoren weltweit

Zusammenfassung

Wie wir Sie unterstützen

Ein einfaches pH-Messgerät kann ein hervorragender erster Schritt auf dem Weg hin zur Digitalisierung sein. Warum? Da pH-Sensoren einen regelmäßigen Wartungsbedarf aufweisen und das am häufigsten verwendete Messgerät in einer Anlage sind. Sie befinden sich auch häufig in Ex-Bereichen und sind unumgänglich bei der Verarbeitung flüssiger Chemikalien im Prozess. Die meisten pH-Messgeräte, die aktuell im Gebrauch sind, sind veraltet. Alle diese Faktoren machen pH-Sensoren zum idealen Kandidaten, um mit ihnen die digitale Reise zu beginnen und Ihre Anlagenleistung zu verbessern durch:

  • Verlängerung der pH-Wartungs- und Kalibrierzyklen
  • Ermöglichung engerer Prozessgrenzen und eine erhebliche Verringerung der Betriebskosten
  • Steigerung der Prozesszuverlässigkeit

Endnoten

Ähnliche Artikel

Entdecken Sie weitere interessante Artikel