Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.
  • Verlauf

Abwasserbehandlung in der Lebensmittelindustrie

Zuverlässige Vermeidung, Überwachung und Behandlung des anfallenden Abwassers

Abwasser in der Lebensmittelindustrie

Wasser wird in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie vorwiegend als Rohstoff, zur Reinigung und Produktion verwendet und nach Gebrauch als Abwasser entsorgt. Je nach Zusammensetzung und Höhe der Schmutzfracht wird das Abwasser entsprechend aufbereitet als Brauchwasser eingesetzt oder gereinigt bevor es in die Umwelt bzw. Kanalisation eingeleitet wird. Denn nur so kann den strengen Umweltauflagen entsprochen werden.

Schlüsselfaktoren

19 %

Anteil hat die Industrie am weltweiten Wasserverbrauch. Ein Großteil davon wird von der Lebensmittel- und Getränkeindustrie benötigt.

Inline-Detektion von Phasenwechsel mit dem Sensor OUSAF11 ©Endress+Hauser
Einblicke

Vermeidung von Abwasser

Bereits im Prozess lässt sich mit Hilfe von Messtechnik beim Ausschieben von Produkten mit Wasser das Abwasseraufkommen reduzieren. Weniger Spülwasser, weniger Mischphase zwischen zwei Produkten oder Produkt und Reinigungsmittel, entlastet die Umwelt und spart bares Geld.

Unsere Kompetenz im Feld

Mit der passenden Messtechnik von Endress+Hauser kann der Phasenwechsel optimal gestaltet werden.

Genaue Durchflussüberwachung von Abwasser mit dem Promag ©Endress+Hauser
Einblicke

Überwachung des Abwassers

Ein erster wichtiger Schritt ist die Erfassung des Wasserverbrauchs, denn nur dann können Maßnahmen eingeleitet werden.

Unsere Kompetenz im Feld

Die magnetisch-induktiven Durchflussmessgeräte erfassen hochgenau sowohl die verbrauchte Frischwassermenge als auch das Abwasser. Die Untersuchung des Abwassers kann vor Ort oder im Labor erfolgen.

  • Verwenden Sie den Proline Promag 10L Durchflussmesser mit gewichtsoptimiertem Messaufnehmer und höchster Kosteneffizienz.
Abwasserbehandlung durch Neutralisation ©Endress+Hauser
Einblicke

Abwasserbehandlung durch Neutralisation

Das Abwasser aus Reinigungsprozessen muss vor der Einleitung ins Kanalnetz neutralisiert werden, damit es den strengen Grenzwerten der Umweltgesetzgebung entspricht.

Unsere Kompetenz im Feld

Neutralisations-, Stapel- und Vorratstanks mit Säure und Lauge werden mit innovativer Messtechnik von Endress+Hauser überwacht.

  • Verlassen Sie sich auf digitale pH-Sensoren mit Memosens-Technologie, um den pH-Wert kontinuierlich zu messen.
  • Überwachen Sie das Durchflussvolumen mit hochpräzisen elektromagnetischen Durchflussmessern.
  • Verhindern Sie das Überfüllen Ihrer Tanks mit Grenzschaltern aus der Liquiphant-Familie.
  • Nutzen Sie die Membranfiltration als einzigartige Technologie für die industrielle Wasseraufbereitung.
Liquistation zur vollautomatischen Probenahme ©Endress+Hauser
Einblicke

Überwachung der Einleitung

Gemäß gesetzlichen Vorschriften werden die Parameter pH-Wert, Temperatur und Abwassermenge nicht nur kontinuierlich erfasst, sondern auch aufgezeichnet. mittels Bildschirmschreibern der Memograph Serie aufgezeichnet.

Unsere Kompetenz im Feld

Unsere Bildschirmschreiber erkennen Grenzwertüberschreitungen sofort melden diese mittels Alarm. Vollautomatische Probenehmer der Baureihe Liquistation entnehmen regelmäßig Rückstellproben, so dass im Labor weitere Parameter wie z.B. CSB (Chemischer Sauerstoffbedarf) analysiert werden können.

  • Verlassen Sie sich auf automatische Wasserprobennehmer, wenn eine zuverlässige Probenahme entscheidend ist.
  • Verbessern Sie Ihre Datenaufzeichnung mit dem Advanced Data Manager Memograph RSG45.
Regelmäßige Wartungen minimieren Ausfallzeiten und Kosten ©Endress+Hauser
Einblicke

Dienstleistungen zur Gewährleistung der Funktion und Genauigkeit

Es empfiehlt sich regelmäßige Wartungen aller Messgeräte durchzuführen. Von der pH- und Sauerstoffmessung bis hin zum Analysator, mit regelmäßigem Ersatz der Verbrauchsmaterialien, kann ein entsprechender Wartungsvertrag mit Endress+Hauser abgeschlossen werden.

Unsere Kompetenz im Feld

Von der Inspektion bis hin zur vorbeugenden Wartung unterstützt Endress+Hauser Sie bei der Definition der geeigneten Instandhaltungsstrategie auf der Grundlage der spezifischen Anforderungen Ihrer Anlage. Die Vorteile liegen in der

  • Gewährleistung der Transparenz bei den Abwassermengen und -zusammensetzungen
  • Minimierung von Ausfallzeiten und Kosten
  • Verlängerung der Lebensdauer Ihrer Messtechnik und Anlage
  • Verbessern Sie die Prozessverfügbarkeit und sorgen Sie für einen sicheren, beständigen und wirtschaftlichen Betrieb Ihrer Anlage, indem Sie sich auf unsere Instandhaltungsservices verlassen.
  • Optimieren Sie Ihre Anlageneffizienz durch die Services zur Instandhaltungsoptimierung von Endress+Hauser.
Zuverlässige und sichere Wasserüberwachung mit modularen Analysepanels ©Endress+Hauser
Einblicke

Modulare Panellösung für eine zuverlässige und sichere Wasserüberwachung

Die Überwachung von Roh-, Prozess- oder Abwasser kann mit modularen Analysepanels platzsparend und effizient vorgenommen werden. Diese erleichtern die Prozessintegration und Bedienung im Alltag.

Unsere Kompetenz im Feld

Unsere Panellösungen können mit oder ohne Probenaufbereitung geliefert werden und sind modular, skalierbar und speziell auf Ihre Analysenparameter abgestimmt.

  • Vereinfachen Sie Ihre Analysemessaufgabe mit Hilfe von Analysepanels. Sie lassen sich problemlos an Ihre Anforderungen anpassen und bieten verbesserte Anlagensicherheit, Qualität und Effizienz.

Vorteile

Endress+Hauser hat mehr als 60 Jahre Erfahrung in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, gerade auch im Hinblick auf industrielles Abwasser. Weltweit vertrauen Kunden unserem umfänglichen Wissen rund um die Themen Messtechnik, Automatisierung und Service. Wir kennen die speziellen Herausforderungen hinsichtlich Qualität, Kosten und gesetzlichen Auflagen. Ein erfahrenes Team von Industrie- und Applikationsexperten kann Sie bei der Auswahl der richtigen Messtechnik unterstützen.

Schlüsselfaktoren

Bis 15 %

Wassereinsparung bei messtechnisch optimiertem Phasenwechsel

Schlüsselfaktoren

40 %

längere Lebensdauer unserer digitalen Analysesensoren

Schlüsselfaktoren

Über 2 Millionen

magnetisch-induktive Durchflussmessgeräte von Endress+Hauser sind weltweit im Einsatz

Zusammenfassung

Unser Angebot

Wo Lebensmittel produziert werden fallen auch immer Abwässer an. Eine Auseinandersetzung mit den Anforderungen und Herausforderungen bleibt also nicht aus. Wir helfen Ihnen strenge Umweltauflagen zu erfüllen und durch intelligente Messtechnik von Endress+Hauser Ihre Abwasserprozesse und -kosten zu optimieren. Wir unterstützen Sie bei der

  • Reduzierung des Aufkommens
  • Überwachung der Menge
  • Reduzierung der Schmutzfracht
  • Behandlung durch Neutralisation
  • Einhaltung von gesetzlichen Umweltauflagen

Endnoten

Ähnliche Artikel

Entdecken Sie weitere interessante Artikel