Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.

Trinkwasser-Analysepanels in Grand Belfort

Zuverlässige, modulare Ausrüstung für die kontinuierliche Überwachung der Wasserqualität

Wenn es darum geht, die Qualität des Trinkwassers zu gewährleisten, sind einige Analyseparameter von entscheidender Bedeutung und spielen eine wichtige Rolle bei der Überwachung der Wirksamkeit des Aufbereitungsprozesses. Daher ist es unvermeidlich, dass diese Parameter in den verschiedenen Phasen der Trinkwasseraufbereitung kontinuierlich überwacht werden. Dazu gehören die Überwachung von Chlor, Trübung, gelöstem Sauerstoff und Leitfähigkeit, je nach dem vor Ort durchgeführten Remineralisierungsprozess.

Wasserwerk in Belfort in Frankreich ©Endress+Hauser

Die Trinkwasseraufbereitungsanlage Grand Belfort in Frankreich

Informationen über die Installation und Inbetriebnahme der physikalisch-chemischen Analysepanels von Endress+Hauser in der Trinkwasseraufbereitungsanlage von Grand Belfort

Die Resultate

  • Maßgeschneiderte und auf die regionalen Bedürfnisse abgestimmte Lösung

  • Zeitersparnis und Produktivitätssteigerung durch Echtzeitüberwachung der relevanten Parameter

  • Geringer Wasserverlust trotz Bypass-Installation

  • Einhaltung der in der französischen Gesetzgebung vorgeschriebenen Wasserqualitätsnormen

Die Analysepanels erfüllen alle Anforderungen der Wasserwerke in Belfort

Wir wollten Geräte, die in der Lage sind, Alarme zu generieren, eine ständige Kommunikation zu gewährleisten und uns vor allem zu warnen, wenn ein Problem mit einem Parameter auftritt.

Laurent Godot, Betreiber
Wasserwerk Belfort

Die Ausgangssituation in Belfort

Das Trinkwasserwerk in Grand Belfort versorgt mehr als 18.750 Haushalte im Westen Frankreichs mit Trinkwasser, was bedeutet, dass Verstöße gegen die gesetzlichen Vorschriften nicht toleriert werden können. Die Analysepanels von Endress+Hauser bieten eine maßgeschneiderte Lösung, die den Anforderungen des Werks ganz gerecht wird. Es handelt sich um eine zuverlässige, vernetzte Ausrüstung, die Fähigkeit besitzt, Alarme zu generieren, und die Möglichkeit, die Trinkwasserproduktion direkt überwacht.

Unsere Lösung

Ausgestattet mit elf Analysepanels wird der Trinkwasserproduktionsprozess in der Anlage von Grand Belfort durch die installierten Messsensoren genauestens überwacht. Die Panels bieten eine einzigartige Lösung, um in Echtzeit zu garantieren, dass der Wasseraufbereitungsprozess korrekt abläuft. Sie wurden alle speziell für jede Installationsstation entwickelt. Die Sensoren wurden so installiert, dass die wichtigsten Parameter in jeder Phase des Aufbereitungsprozesses überwacht werden können.

Bestandteile der Analysepanels: