Wie gelingt das Management von IIoT-Projekten in der Prozessautomatisierung?
Article05.01.2026
In Kürze
Ein Projekt ist ein strukturierter Plan mit einem definierten Zeitrahmen, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen.
Das Ziel kann sein, ein Produkt zu kreieren, eine Dienstleistung zu erbringen oder eine Lösung zu entwickeln.
Digitalisierung und das IIoT spielen heute in vielen Industriezweigen – auch in der Prozessautomatisierung – eine entscheidende Rolle.
Die Einführung neuer Konzepte ist oft mit Herausforderungen für Projektentwicklung und Implementierung verbunden.
Die Zusammenarbeit zwischen Lieferanten und Endanwendern ist entscheidend, um für jedes Szenario die beste Lösung zu erreichen.
InhaltInhalt
Was ist ein Projekt?
Das Project Management Institute (PMI) definiert ein Projekt, sinngemäß übersetzt, als „zeitlich befristete Anstrengung, die unternommen wird, um ein einzigartiges Produkt oder eine einzigartige Dienstleistung zu schaffen.“ Führen wir diesen Gedanken noch ein Stück weiter aus.
Ein Projekt ist ein Plan mit einem Zeitrahmen, der dazu bestimmt ist, ein bestimmtes Ziel zu erreichen, um etwas zu schaffen, sei es ein Produkt, eine Dienstleistung oder eine Lösung. Der Projekteigner (Project Owner) unterteilt das Projekt in einzelne Aufgaben und weist sie einer oder mehreren Personen zu, damit sie diese Aufgaben in der vorgegebenen Zeit erledigen.
Projektteams können Ressourcen, beispielsweise Informationen oder zusätzliche Arbeitskräfte, von Fremdfirmen in Anspruch nehmen. Oder wenn bestimmte Aufgaben schneller fertig sein müssen, kann der Projekteigner zusätzliche Teammitglieder hinzufügen, damit sie der ursprünglich zugewiesenen Person helfen oder Arbeit von ihr übernehmen.
Beispiel eines Projekts
Nachdem wir wissen, was ein Projekt ist, sehen wir uns nun ein Beispiel an: Zu Hause soll eine Alarmanlage installiert werden. Zunächst einmal sollte das Projekt vor dem Winter durchgeführt werden, denn Einbrüche geschehen häufiger in der dunklen Jahreszeit. Die Lösung sollte auch benutzerfreundlich sein.
Wenn Sie genug Zeit haben und sich auskennen, können Sie selbst ein System auswählen und es installieren. Wenn Sie das lieber von jemand anderem erledigen lassen, können Sie das Projekt an eine Person oder Firma mit Erfahrung auf diesem Gebiet übergeben.
So oder so sollten Sie klare Ziele, Anforderungen und Zeitvorstellungen haben. Sehen wir uns mehrere Möglichkeiten an, wie wir dieses Projekt ausführen könnten:
Verwenden von Standardtechnologie offline, ohne externe Verbindung
Einrichten eines klassischen Systems mit einer einfachen Verbindung zu einer Sicherheitsfirma
Erstellen eines IIoT-Systems mit Zugriff über Smartphones, Laptops und weiterer Technologie
Jede dieser Optionen hat ihre Stärken und Schwächen. Die richtige Lösung kann viele Vorteile bieten, z. B. einfache Implementierung, niedrige Kosten und Datentransparenz. Das Projektteam muss die für die Anwendung richtige Lösung festlegen und dafür die Genehmigung einholen. Nach der Genehmigung muss der Projekteigner sicherstellen, dass das Projekt sein Ziel erreicht, dabei im Zeitplan bleibt und das Budget einhält.
Wie arbeitet eine Projektabteilung?
Was jeweils benötigt wird, hängt von Größe, Anforderungen und Komplexität des Projekts ab. Typische Aufgaben für ein Projektteam:
Festlegen von Umfang und Strategie
Erfassen der Kundenanforderungen
Vorschlagen und Entwickeln einer Lösung
Dokumentieren von Arbeit und Ergebnissen
Managen von Kosten, Zeit und anderen Ressourcen
Technisches Auslegen und Umsetzen der Lösung
Übergeben der Ergebnisse an den Kunden
Kurzum: Das Projektteam kümmert sich um alles – von der Architektur bis zur Übergabe – mit vielen verschiedenen Fachkräften in jedem Teil des Prozesses oder in bestimmten Szenarios, um einen erfolgreichen Abschluss sicherzustellen.
Wie kann sich das Industrial Internet of Things auf ein Projekt auswirken
Heutzutage spielt die Digitalisierung in vielen Bereichen eine entscheidende Rolle. Intelligente Geräte und Anlagenkomponenten, die direkt mit der Cloud verbunden sind, stellen dem Endanwender relevante Daten bereit. Daneben tauchen neue Konzepte für die Automatisierungsarchitektur auf, beispielsweise die Initiativen NAMUR Open Architecture (NOA) und Open Process Automation (OPA).
Diese neuen Konzepte können Herausforderungen bei der Entwicklung und Implementierung eines neuen Projekts bedeuten. Doch Lieferanten können in Zusammenarbeit mit den Endanwendern die für jedes Szenario beste Lösung erreichen.
Endress+Hauser bietet zum Beispiel verschiedene Möglichkeiten für den Zugriff auf Gerätedaten im Netilion IIoT-Ökosystem an. Je nach Anwendung können Messwerte, Prozesswerte, Grenzwerte und Zustandsinformationen aus der Ferne überwacht werden. Anhand dieser Daten können Sie anschließend fundierte Entscheidungen treffen.
Wenn ein IIoT-Standardservice den Anforderungen eines Kunden nicht gerecht wird, kann das Projektteam von Netilion eine personalisierte Lösung für den Kunden erstellen. In einer Lösung könnten beispielsweise verfügbare Gerätedaten aus dem Netilion IIoT-Ökosystem in das ERP-System oder andere Systeme des Kunden integriert werden.
„Mit der digitalen Datenübertragung via Netilion Connect von Endress+Hauser sparen wir den enormen Aufwand, die Dokumente der Komponenten manuell zusammenzustellen.“
Stefan Blank
, BWT Aqua
Erfahren Sie, wie der Skid-Anbieter das IIoT zur Automatisierung der Datenübertragung für seine Dokumentation genutzt hat.
In einem weiteren Beispiel werden OT-Datenquellen (Operational Technology) wie z. B. OPC vernetzt, um die Informationen im Netilion IIoT-Ökosystem damit anzureichern.
Das Projektteam kann die Entwicklung einer vollständigen Lösung, ggf. bis zur Abnahme durch den Anwender, unterstützen. Diese Gruppe von Experten kann komplexe Anforderungen analysieren und mithilfe der extrem sicheren und zuverlässigen Netilion-Services robuste Lösungen erarbeiten, die alle Kundenanforderungen erfüllen.
Netilion ist ein preisgekröntes IIoT-Ökosystem für Industrieprozesse. Es verbindet die physische und digitale Welt und sendet wertvolle Informationen aus dem Feld direkt zu Ihnen, jederzeit und überall.
In dieser Webinar Aufzeichung zeigen wir Ihnen, wie sich durch gezielte Messungen in Heiz- und Kühlsystemen die Kosten für den Energieverbrauch senken lassen und Anlagenverfügbarkeit maximiert werden können.
Möchten Sie an einem unserer Events teilnehmen? Wählen Sie nach Kategorie oder Branche.
Wir respektieren Ihre Privatsphäre
Wir verwenden Cookies, um Ihr Erlebnis auf unserer Website zu verbessern, die Funktionalität durch Statistiken zu optimieren und Ihnen individuell angepasste Werbung oder Inhalte anzubieten.
Mit „Alle akzeptieren“ gestatten Sie uns den Einsatz von Cookies.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie .