Warum Raman-Spektroskopie für Wasserstoffverflüssigung und Qualitätssicherung wichtig ist
Präzise, transformativ, zuverlässig
ArticleMehrere Industrien23.03.2026
In Kürze
Genaue Echtzeit-Messung von Wasserstoffisomeren: Wasserstoff entwickelt sich zu einem entscheidenden Baustein der weltweiten Dekarbonisierung. Die Raman-Spektroskopie stellt hierfür die direkte Identifizierung von Orthowasserstoff und Parawasserstoff auf molekularer Ebene anhand ihrer unterschiedlichen Rotationszustände („rotational fingerprints“) bereit. Damit ermöglicht sie die für die Steuerung der Verflüssigung unverzichtbare präzise und kontinuierliche Überwachung.
Verbesserte Prozessteuerung und Effizienz: Mit einer nicht-invasiven Online-Analyse, die bei Umgebungsbedingungen ohne Störung des Prozesses durchgeführt werden kann, gewinnen Betreiber sofortige Einblicke in das Isomerenverhältnis, um die Leistungsfähigkeit des Katalysators und die Stabilität der Verflüssigung zu optimieren.
Geringere Boil-off- und Produktverluste: Durch eine genaue Überprüfung, ob die Umwandlung von Ortho- in Parawasserstoff vollständig stattgefunden hat, trägt die Raman-Analysetechnik dazu bei, eine exotherme Reaktion verbliebener Reste zu verhindern, bei der durch Abdampfen Boil-off-Gas (BOG) entsteht. Dadurch können Produktverluste in der gesamten Lieferkette für flüssigen Wasserstoff (LH₂) minimiert werden.
Zuverlässige Qualitätssicherung bei Transport und Speicherung: Hohe Wiederholpräzision und robuste chemometrische Modellierung gewährleisten eine stabile, auf die Werte des theoretischen Gleichgewichts abgestimmte Quantifizierung von Para-H₂. Sie unterstützen damit die Verifizierung der Qualität des gelieferten und gespeicherten flüssigen Wasserstoffs.
Unterstützung sicherer und optimierter Betriebsabläufe bei der Verflüssigung: Da bei der Raman-Spektroskopie das tatsächliche Ortho/Para-Verhältnis selbst bei Erwärmung der Proben auf Raumtemperatur erhalten bleibt, ermöglicht sie eine schnelle, sichere Wasserstoffanalyse, ohne dass eine Handhabung bei kryogenen Temperaturen erforderlich ist. Dies verbessert die Entscheidungsfindung im Betrieb über den gesamten Prozess von Verflüssigung und Speicherung.
InhaltInhalt
Der wachsende Bedarf an effizienten Transport- und Speichermöglichkeiten für Wasserstoff
Mit der weltweit steigenden Nachfrage wird der Transport des Wasserstoffs von den Produktionsstandorten zu den Endnutzern zu einer zentralen Herausforderung. In seinem natürlichen gasförmigen Zustand hat Wasserstoff eine geringe volumetrische Energiedichte. Das bedeutet, dass er ein sehr großes Volumen im Verhältnis zu der darin enthaltenen Energie einnimmt. Dadurch werden Speicherung und Transport ohne weitere Verarbeitung höchst ineffizient.
Zur Überwindung dieser Einschränkungen wird zunehmend erwartet, dass Wasserstoff verflüssigt wird. Ein solches Verfahren ist in der Erdgasindustrie (z. B. bei LNG) seit langem bewährte Praxis. Bei der Verflüssigung wird Wasserstoff auf extrem tiefe Temperaturen (20 K oder –253 °C) gekühlt, dadurch verringert sich sein Volumen um einen Faktor von fast 800×. Diese drastische Verringerung bietet für die praktische Handhabung wesentliche Vorteile:
Wasserstoff kann über weite Entfernungen per Schiff, Lkw oder auf der Schiene transportiert werden
Große Mengen können in zentralen Wasserstoff-Hubs gespeichert werden
Wasserstoff kann als Teil einer künftigen weltweiten Wasserstoffwirtschaft an Industrieunternehmen und Tankstellen verteilt werden
Die Wasserstoffverflüssigung eröffnet somit neue Wege für weltweite Lieferketten und eine Einführung im großen Maßstab.
Die entscheidende Rolle der Überwachung der Wasserstoffisomere
Wasserstoff wird immer mehr zu einem entscheidenden Baustein für die weltweite Energiewende, besonders in Bereichen wie der Düngemittelherstellung, in Raffinerien und in der chemischen Produktion.
Bei kryogenen Temperaturen zeigt Wasserstoff jedoch ein einzigartiges Verhalten. Er kommt nämlich in zwei Spin-Isomeren vor:
Orthowasserstoff (Ortho-H₂) – vorherrschend bei Umgebungstemperatur (~75 %)
Parawasserstoff (Para-H₂) – vorherrschend bei kryogenen Temperaturen (>99 % bei 20 K)
Beim Abkühlen von Wasserstoff auf kryogene Temperaturen muss die katalytische Umwandlung in Para-H₂ >99 % erreichen, um eine exotherme Rückumwandlung und Boil-off-Verluste während der LH₂-Speicherung zu vermeiden.
Während der Verflüssigung wird bei der Umwandlung von Ortho- in Parawasserstoff Wärme freigesetzt. Wenn diese Umwandlung beim Kühlen des Wasserstoffs unvollständig ist, kann durch die restliche Reaktion Boil-off-Gas (BOG) entstehen, und dies kann zu Produktverlusten in der gesamten Lieferkette führen. Daher wird für Betreiber von Verflüssigungs-, Speicher- und Transportsystemen die genaue Echtzeit-Quantifizierung der Wasserstoffisomere unerlässlich, um Effizienz und Sicherheit des Prozesses zu gewährleisten.
Warum die Raman-Spektroskopie für H₂-Anwendungen unerlässlich ist
Die Raman-Spektroskopie eignet sich in idealer Weise dafür, das Ortho-Para-Verhältnis von Wasserstoff zu messen, da sie den molekularen Fingerabdruck jedes Isomers direkt erfasst. Mit dem Hochlauf von LH₂-Produktion und -Verarbeitung wird diese Fähigkeit – in Kombination mit einem für den Einsatz im Feld bereiten System – immer wichtiger für Betreiber. Denn sie benötigen genaue, in Echtzeit verfügbare Einblicke in die isomere Zusammensetzung.
1. Direkte Identifizierung auf molekularer Ebene
Während andere Technologien nur Para-H₂ messen, ist die Raman-Spektroskopie in der Lage, zwischen Ortho-H₂ und Para-H₂ zu unterschieden. Dazu misst sie beide Signaturen innerhalb eines einzigen Spektrums. Dadurch kann auf die Anwendung indirekter Inferenzverfahren verzichtet werden, die einen Unsicherheitsfaktor einführen oder signifikante Fehler verursachen können.
2. Online-Überwachung in Echtzeit
Im Gegensatz zu Analysen im Labor oder indirekten Analysetechniken ermöglichen Raman-Systeme:
Kontinuierliche Überwachung im Prozess
Nicht-invasive Messung
Keine Probenaufbereitung
Keine Störung der Prozessbedingungen
Dies bietet Betreibern einen sofortigen Einblick in die Isomerenverhältnisse und unterstützt eine proaktive Prozesssteuerung.
3. Genaue Messung bei Umgebungstemperatur
Die Raman-Spektroskopie ermöglicht die Quantifizierung von Parawasserstoff bei Umgebungsbedingungen und gewährleistet gleichzeitig, dass das tatsächliche, während der Verflüssigung erreichte Ortho-Para-Verhältnis erhalten bleibt. In einer Wasserstoff-Verflüssigungsanlage unter realen Bedingungen wird das Gas über mehrere Stufen mit unterschiedlichen Katalysatoren gekühlt, die die Umwandlung der Spin-Isomere antreiben. Die Raman-Spektroskopie kann in jeder Phase angewendet werden, um die Umwandlungseffizienz zu überprüfen. Da die Rückumwandlung (Para → Ortho) ohne Katalysator zudem äußerst langsam ist, hat die Erwärmung der Wasserstoffprobe keine Auswirkungen auf die messbare Zusammensetzung. Durch dieses Verhalten:
Werden keine Analyseanordnungen unter kryogenen Bedingungen benötigt
Werden Sicherheit und Geschwindigkeit erhöht
Wird die Komplexität der Messung verringert
4. Überlegen gegenüber traditionellen Messverfahren
Zu den traditionellen Ansätzen, die sich oft auf indirekte Messungen physikalischer Eigenschaften stützen, gehören:
Kalorimetrie
Wärmeleitfähigkeit
Messung der Schallgeschwindigkeit
Diese Verfahren sind mit bekannten Herausforderungen verbunden, beispielsweise:
Hohe Empfindlichkeit gegenüber Temperatur- und Druckschwankungen
Unfähigkeit, den tatsächlich vorhandenen Parawasserstoff von Messabweichungen zu unterscheiden
Geringe Zuverlässigkeit bei Verschlechterung der Katalysatorleistung
Im Gegensatz dazu kann die Raman-Spektroskopie:
Ortho- und Para-H₂ direkt gleichzeitig nachweisen
Eine unvollständige Verflüssigung sofort verifizieren
Die Unterscheidung unterstützen, ob Prozessabweichungen oder Probleme mit dem Messgerät bzw. dem Katalysator vorliegen
Alle Raman-aktiven Spezies in einem Messvorgang erfassen
Hauptvorteile der Raman-Spektroskopie
Bewährte Genauigkeit und Wiederholpräzision bei der Quantifizierung von Ortho- und Para-H2, um eine präzise Steuerung bei der Verflüssigung und Speicherung von Wasserstoff zu gewährleisten
Zuverlässige Einblicke in Echtzeit für die Prozessoptimierung, um Verluste zu reduzieren und die Produktqualität zu schützen
Minimale Wartung und Einfachheit im Betrieb, für die keine Analyseausrüstung bei kryogenen Temperaturen benötigt wird – für schnellere und sicherere Arbeitsabläufe
Fazit: Raman bietet Einblicke für optimale Effizienz bei flüssigem Wasserstoff
Wasserstoff entwickelt sich immer mehr zum Dreh- und Angelpunkt für den weltweiten Umstieg auf sauberere, nachhaltigere Energiesysteme. Viele Länder und Branchen verstärken ihre Anstrengungen zur Reduzierung der CO₂-Emissionen und zur Abkehr von fossilen Kraftsstoffen. Vor diesem Hintergrund zeichnet sich Wasserstoff als vielseitiger und leistungsfähiger Energieträger aus, der das Potenzial bietet, diesen Wandel zu unterstützen.
Da sich Wasserstoff von einer begrenzten industriellen Nutzung zu einem Energieträger von globaler Bedeutung entwickelt, wird die Verflüssigung im Transport und bei der Speicherung eine immer wichtigere Rolle spielen. Diese Veränderung unterstreicht, wie wichtig es ist, die Konversionsausbeute von Ortho- in Parawasserstoff genau zu verstehen und zu kontrollieren. Denn die Konversionsausbeute ist ein Parameter, der sich direkt auf Effizienz, Boil-off-Verhalten und die Sicherheit in der gesamten LH₂-Lieferkette auswirkt.
Die Raman-Spektroskopie bietet eine besonders leistungsfähige, praxistaugliche und zukunftsorientierte Lösung, um die Anforderungen an eine solche Messung zu erfüllen. Ohne Handhabung bei kryogenen Temperaturen können Betreiber so die isomere Zusammensetzung in Echtzeit mit der Klarheit überwachen, die sie für eine rasch expandierende Wasserstoffwirtschaft benötigen.
Häufig gestellte Fragen
Zum Download verfügbare Ressource
Mehr erfahren
Laden Sie die Proof-of-Concept-Studie herunter
Erfahren Sie, wie die Raman-Spektroskopie die Quantifizierung von Wasserstoffisomeren unterstützt, um den Verflüssigungsprozess zu optimieren.
Weitzel, D.H., Loebenstein, W. V., Draper, J. W., & Park, O. E. „Ortho-Para Catalysis In Liquid-Hydrogen Production.“ Journal of Research of the National Bureau of Standards, Band 60, Nr. 3, 1958, S. 221-226. NIST.
Dieser Kurs deckt alle wichtigen Themen der Prozessautomatisierung ab und zeigt Ihnen, wie Sie die PROFINET- und Ethernet-APL-Technologie optimal in Ihrer Anwendung einsetzen, um Ihre Anlage gewinnbringend zu betreiben.
In dieser Webinar Aufzeichung zeigen wir Ihnen, wie sich durch gezielte Messungen in Heiz- und Kühlsystemen die Kosten für den Energieverbrauch senken lassen und Anlagenverfügbarkeit maximiert werden können.
Möchten Sie an einem unserer Events teilnehmen? Wählen Sie nach Kategorie oder Branche.
Wir respektieren Ihre Privatsphäre
Wir verwenden Cookies, um Ihr Erlebnis auf unserer Website zu verbessern, die Funktionalität durch Statistiken zu optimieren und Ihnen individuell angepasste Werbung oder Inhalte anzubieten.
Mit „Alle akzeptieren“ gestatten Sie uns den Einsatz von Cookies.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie .