Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.

Voller Durchblick trotz Schaumbildung

Dank Heartbeat Technology wird beim Abwasser der Entschäumer automatisch dazu dosiert

Die ARA Worblental setzt bei ihrem Neubau der Schlammentwässerungsanlage auf modernste Technik
Das durch den Entwässerungsprozess entstehende Zentratwasser hat die Eigenschaft, stark zu schäumen, was zur Überflutung führen kann. Bisher wurde der Schaum mit zwei unterschiedlichen Füllstandmesssonden überwacht. Mit Heartbeat Technology kann dies nun effizient mit einer einzigen Sonde gelöst werden.

Luftaufnahme ARA Worblental, einer Abwasserreinigungsanlage in  der Schweiz ©ARA Worblental
Micropilot FMR60 installiert im Zentratschacht ©ARA Worblental

Kundennutzen

  • Erkennung von Schaum oder Ansatz im Prozess

  • Effizienter Umgang mit Ressourcen

  • Reduzierter Wartungsaufwand und Senkung der Betriebskosten

  • Erhöhte Anlagenverfügbarkeit

Hans-Peter Salzmann, Betriebsleiter, Gemeindeverband ARA Worblental

“Durch die Lösung von Endress+Hauser können wir eine Früherkennung des Schaumanstiegs in unserem Zentratschacht sicherstellen und so die Schaumbildung effizient reduzieren. Wir sparen somit Ressourcen und reduzieren die Gefahr einer Havarie.”

Hans-Peter Salzmann, Betriebsleiter
ARA Worblental, Schweiz

Herausforderung für den Kunden

Das Zentratwasser der Schlammentwässerung ist stark mit Ammonium-Stickstoff belastet und darf der Abwasserreinigung nur dosiert zugeführt werden. Es wird zu diesem Zweck in einem Rückhaltebecken gepuffert. Da der entstehende Schaum des Mediums den Prozess stark beeinträchtigt, ist eine Überwachung unabdingbar. Zudem besteht die Gefahr, dass der Schaum aus dem Zentratwasserschacht aufsteigt und so die Schlammentwässerungsinfrastruktur überflutet, wodurch es im negativsten Fall einen Rückstau bis in den Dekanter geben kann.

Unsere Lösung

Der Radar Micropilot FMR60 misst den Füllstand des Zentratwassers und kann mit Heartbeat Technology die Schaumbildung erkennen. Dank der zwei Stromausgänge des Gerätes, kann dies gleichzeitig geschehen. Der zweite Stromausgang regelt die Pumpe des Entschäumers stufenlos, sodass nur so viel zu dosiert wird, wie wirklich notwendig ist. Erkennt der Radar keinen Schaum, so läuft die Pumpe auf einem niedrigen Niveau.