Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.

Flüssigkeitsanalyse in einer Gasverflüssigungsanlage

Die Komplettlösung aus einer Hand

In Gasverflüssigungsanlagen müssen viele Parameter überwacht werden, um die Anlagensicherheit zu garantieren. Die verschiedenen Prozessbereiche stellen unterschiedliche Ansprüche an die Flüssigkeitsanalyse. Diese anspruchsvolle Umgebung erfordert höchstes Prozesswissen und Fachkompetenz.

Gasleitungen und Gastanks ©Shutterstock

Ergebnisse und Vorteile

  • Komplettlösung aus einer Hand, die den Betrieb erheblich vereinfacht

  • Anlagenbetreiber profitieren von modernster Sensor- und Analysetechnik wie der Memosens-Technologie

  • Endress+Hauser ist ein Lösungspartner mit umfassendem Know-how auch für derartige komplexe Anwendungen

Die Herausforderung

Um Gas über weite Strecken zu transportieren ist die Verflüssigung von Erdgas ein übliches Verfahren. Da Erdgas jedoch hochempfindlich und leicht entflammbar ist, müssen Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden, um das Umfeld und die Umwelt zu schützen. In den verschiedenen Prozessschritten in einer Gasverflüssigungsanlage müssen also unterschiedliche Grenzwerte eingehalten werden. Durch die Komplexität der Anlage und die vielfältigen Prozessbereiche sind zahlreiche Messtationen zu installieren und zu warten.

Unsere Lösung

Ein Teil des Prozesses ist die Schwefelrückgewinnung. In der Schwefelrückgewinnungsanlage (Sulfur Recovery Unit, SRU) müssen die pH-Werte in den Abhitzekesseln überwacht werden, um bei unvorhersehbaren Ereignissen, die durch die Änderung des pH-Wertes erkennbar sind, direkt handeln zu können. Dies geschieht druckbedingt mit einem Probenahmesystem. Der pH-Wert ist auch im Bereich der Großkessel ein wichtiger Parameter. Als Teil des Reinigungsprozesses wird Karbonit-Lösung verwendet. Um die Lösung zu kontrollieren, wird die Leitfähigkeit im Gaswäscher überwacht.