Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.

Erfolgreiche Akkreditierung für das Kalibrierlabor in Yamanashi

Das Kalibrierlabor von Endress+Hauser in Yamanashi ist seit Februar nach der internationalen Norm ISO/IEC 17025:2017 akkreditiert.

Erscheinungsdatum: 21.06.2023

Eine einzigartige Akkreditierung im Füllstandbereich

Die Akkreditierung im Füllstandsbereich für Produkte der Proservo- und Prothermo-Familien ist einzigartig und spart Kunden Zeit und Geld. Sie umfasst die dimensionelle Messgröße (Länge)und thermodynamische Messgröße (Temperatur). Eine durch Vorschriften und Regularien erforderliche Überprüfung der Geräte vor Ort und bevor sie installiert werden, wird eliminiert, da Endress+Hauser als einziges weltweit ein rückführbares Kalibrierzertifikat für Füllstand nach ISO/IEC 17025 anbietet.

Für den eichpflichtigen Verkehr geeignet

Die intelligenten Tankfüllstandmessgeräte der Proservo-Familie sind für die hochpräzise Messung des Füllstands von Flüssigkeiten im eichpflichtigen Verkehr und in der Bestandsüberwachung konzipiert. Sie erfüllen alle relevanten Anforderungen nach OIML R85 und API 3.1B. Das Gerät ist exakt auf die Anforderungen der Tanklagerbestandsführung und Verlustüberwachung zugeschnitten und hinsichtlich Kosteneinsparung und Betriebssicherheit optimiert.

Der Prothermo NMT81 misst die durchschnittliche Temperatur eines Mediums und erfasst optional den Füllstand. Ein bis zu zwei Meter langen kapazitiven Sensor liefert jederzeit aktuelle Informationen. Durch die hochgenaue Messung der Durchschnittstemperatur eignet sich der Prothermo NMT81 zusammen mit Tankfüllstandsmessgeräten wie dem Proservo NMS80, NMS81, NMS83, dem Micropilot NMR81, NMR84 und dem Tank Side Monitor NRF81 hervorragend für die eichpflichtige Überwachung und Bestandsaufnahme.

Eine Investition für die Kundenzufriedenheit

2014  investierte Endress+Hauser 2,7 Millionen Euro in die neue Messstrecke zur Kalibration der hochgenauen Tankstandsmessgeräte, die in dem Werk in Japan entwickelt und produziert werden. Die Anlage ist mit modernster Lasertechnik ausgerüstet und kann Distanzen bis zu 40 Meter präzise messen. Um den notwendigen Platz für eine Messstrecke dieser Länge zu schaffen, befindet sich ein Rundschacht unter dem Gebäude, in dem die tatsächliche Messung durchgeführt wird.

Insbesondere in der Öl- und Gasbranche sind Messgenauigkeit und Zuverlässigkeit die entscheidenden Faktoren. Mit der Messstrecke und der Akkreditierung des Kalibrierungslabors kann das Unternehmen die Bedürfnisse der Kunden schneller erfüllen und hebt sich damit deutlich von anderen Anbietern ab.

Jahrzehntelanges Know-how

Der Standort Yamanashi im Zentrum Japans verfügt über großes Know-how in der Tankfüllstandsmesstechnik. Das Unternehmen wurde bereits 1955 als Sakura Instruments Co. Ltd. gegründet und ist seit 1978 Teil der Endress+Hauser Gruppe. Im Jahr 2008 wurde der Standort an Endress+Hauser Maulburg angegliedert, dem Kompetenzzentrum der Gruppe für Füllstands- und Druckmesstechnik.

Lesen Sie mehr zu ähnlichen Themen: