Title

Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.

Operational Excellence dank entscheidungsrelevanter Prozesstransparenz

Echtzeit-Einblicke, entscheidende Maßnahmen, messbare Auswirkungen

Markenbild Teamwork beim Segeln zur Darstellung von Operational Excellence
Foto der Zweige eines Baums, die durch eine Linse in den Fokus gerückt werden @iStock
Einführung

Was ist Operational Excellence?

Hersteller versuchen seit langem, Operational Excellence zu erreichen, indem sie die Entwicklung neuer Produkte unter Beibehaltung der Qualität beschleunigen, Innovationen reibungslos in die Serienfertigung überführen, die Ausbeute steigern und dabei gleichzeitig Gesetzeskonformität sicherstellen. Heute ermöglichen Inline-Prozessmesstechnologien in Echtzeit die Prozesstransparenz, die erforderlich ist, um diese Ziele in wiederholbare, messbare Ergebnisse umzusetzen.

Operational Excellence wird nicht einfach nur durch eine höhere Zahl von Messungen erreicht, sondern durch bessere und frühzeitigere Entscheidungen. In allen industriellen Bereichen kommt es zu Leistungseinbußen, wenn Daten fehlen oder Einblicke verzögert werden. Das Ergebnis sind eine fragmentierte Interpretation und späte Behebungsmaßnahmen.

Vom Einblick zur Maßnahme

Vom Prozesseinblick zu fundierten Maßnahmen

Operational Excellence verbindet entscheidungsrelevante Prozesseinblicke mit zeitnahen betrieblichen Maßnahmen. Wenn Teams ein klares Echtzeit-Verständnis davon haben, was im Prozess vor sich geht, können sie Variabilität reduzieren, Änderungen sicher implementieren sowie Scale-up und Technologietransfer beschleunigen und dabei mit geringerem Risiko schneller vorankommen. Inline-Prozessmessungen ermöglichen Organisationen die Umstellung von einer reaktiven Steuerung auf eine proaktive Optimierung, wodurch sich Zyklen verkürzen, Betriebsabläufe stabilisieren und der Geschäftsverlauf insgesamt verbessert. Um diese Ergebnisse kontinuierlich und auch im großen Maßstab zu erreichen, muss die Operational Excellence auf einem definierten Satz von sich gegenseitig stärkenden Fähigkeiten aufbauen.

Kreislauf der Operational Excellence: Einblick → Maßnahme → Wert ©Endress+Hauser
Kreislauf der Operational Excellence: Einblick → Maßnahme → Wert
Pfeiler

Eckpfeiler der Operational Excellence

Operational Excellence wird durch eine Reihe von miteinander verknüpften Fähigkeiten gestützt, die sich gegenseitig stärken:

  • Zugriff auf kritische Prozessdaten – kontinuierliche Inline-Messung ermöglicht Echtzeit-Transparenz von entscheidenden Prozessparametern.
  • Datengestützte Geschäftsentscheidungen – zuverlässige, zeitnahe Einblicke ermöglichen es Teams, Abweichungen zu erkennen, frühzeitig zu reagieren und die Leistung durch Entscheidungssicherheit zu optimieren.
  • Messbare Geschäftsauswirkungen – dauerhafte Transparenz und bessere Geschäftsentscheidungen führen zu konkretem Geschäftswert durch Kostenreduzierung, Beschleunigung von Prozessen und Minimierung von Verlusten.

Zusammen bilden diese Eckpfeiler einen kontinuierlichen Kreislauf aus Einblick → Maßnahme → Wert, stärken die Betriebsleistung über den gesamten Produktlebenszyklus und führen zu messbaren finanziellen Gewinnen.

Schwerpunkte

Zentrale Schwerpunkte über den gesamten Produktlebenszyklus

Hersteller erreichen meist Operational Excellence, in dem sie sich auf die Stufen im Produktlebenszyklus konzentrieren, die hohe Auswirkungen haben:

  • Schnellere Entwicklung von neuen Produkten – Inline-Prozesseinblicke ermöglichen eine datengesteuerte Entwicklung von Anfang an. Dadurch werden Nacharbeiten reduziert, Verzögerungen vermieden und Qualität von Projektbeginn an integriert, um die Markteinführung zu beschleunigen.
  • Reibungslose Skalierung vom Labor- zum Produktionsmaßstab – konsistente Echtzeit-Messungen vom Labor über die Pilotanlage bis zur Fertigungsumgebung unterstützen einen zuverlässigen Technologietransfer. Dies spart Zeit, reduziert Kosten und minimiert das Risiko beim Scale-up.
  • Kontinuierliche Verbesserung bestehender Prozesse – laufende Inline-Messungen bieten durchgehend Einblicke. Dies ermöglicht den Teams, Maßnahmen zu ergreifen, die die Prozesse stabilisieren, Variabilität verringern und verhindern, dass Produkte nicht spezifikationskonform sind, während gleichzeitig Ausbeute, Durchsatz und Ressourceneffizienz maximiert werden.
Kriterien

Was zeichnet Operational Excellence aus?

Fünf wesentliche Kriterien machen den Unterschied zwischen Operational Excellence und einer grundlegenden Überwachung oder Automatisierung aus:

  • Beschleunigte Markteinführung – zuverlässige Labormessungen, die direkt auf Serienfertigung skaliert werden können, ganz ohne Neugestaltung oder Verlust der Datenintegrität.
  • Messbare Auswirkung auf Erträge, Qualität oder Gesetzeskonformität – Inline-Erkennung von Aggregation, Zusammensetzung oder Konzentration, was sich direkt auf die Ergebnisse auswirkt.
  • Optimierung über eine grundlegende Prozessregelung hinaus – kontinuierliche Einblicke, die proaktive Verbesserungen ermöglichen, statt einer ausschließlich reaktiven Steuerung.
  • Nachweislicher Beitrag zu Geschäftsergebnissen – klare Verbindung zwischen Prozesseinblick und betrieblicher oder finanzieller Leistung.
  • Vernetzte, digitalisierte Abläufe – Integration von Geräten, Systemen und Analyse, um datengestützte Entscheidungen über den gesamten Anlagenlebenszyklus zu ermöglichen.
Fachkompetenz

Partnerschaften für Operational Excellence

Es gibt kein Patentrezept zur Erreichung von Operational Excellence. Um Operational Excellence zu realisieren, ist ein genaues Verständnis der tatsächlichen Prozessgegebenheiten, Entscheidungspunkte und Leistungsbeschränkungen erforderlich, und zwar von der Entwicklung über das Scale-up bis zur Serienfertigung. Endress+Hauser unterstützt Hersteller auf diesem Weg durch eine Kombination aus tiefgehenden Prozesskenntnissen, entscheidungsrelevanten Analysetechnologien und branchenübergreifender Anwendungskompetenz.

Neben der Lieferung der Instrumentierung arbeitet Endress+Hauser mit den Teams des Kunden zusammen, um ihnen dabei zu helfen, Prozesseinblicke in praktische Verbesserungsinitiativen umzusetzen, wobei es keine Rolle spielt, ob das Ziel eine schnellere Entwicklung, ein stabiles Scale-up, die Reduzierung von Variabilität oder die Verbesserung von Ausbeute und Zuverlässigkeit in der Produktion ist. Durch eine enge Partnerschaft mit Betriebs-, Engineering- und F&E-Teams unterstützt Endress+Hauser Unternehmen dabei, herauszufinden, wo bessere Einblicke zu früheren Entscheidungen, schnellerer Implementierung und messbaren Leistungssteigerungen führen können.

Dieser kollaborative Ansatz ermöglicht es Herstellern, isolierte Messungen hinter sich zu lassen und stattdessen nachhaltige betriebliche Verbesserungen zu erreichen, die auf dem genauen Verständnis des realen Prozesses beruhen und auf Ergebnisse ausgerichtet sind, die den Unterschied machen.

FAQ

Alles, was Sie wissen müssen

Nächste Schritte

Kontakt

Besprechen Sie Ihre betrieblichen Herausforderungen mit unseren Experten für Prozessautomatisierung. Wir sind hier, um Sie zu unterstützen.

Endnoten

Das könnte Sie auch interessieren