Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.
  • Verlauf
Die Digitalisierung ist ein entscheidender Faktor für den Wasser- und Abwassersektor

Potentiale freisetzen mit IIoT in der Wasserwirtschaft

Bleiben Sie dank digitaler Daten immer über den Zustand des Wassers auf dem Laufenden

Wasser ist die wichtigste Ressource der Welt, und digitale Werkzeuge können Ihnen helfen, Ihre Anlagen korrekt und effizient zu verwalten. Wenn Sie über einen Fernzugang verfügen, um sowohl den Zustand Ihrer Betriebsmittel als auch die Wasserqualität und -quantität zu überwachen, können Sie Konformität mit Gesetzen und Unternehmenszielen sicherstellen.

Vorteile

  • Gewinnen Sie wesentliche Einblicke und mehren Sie Ihr Wissen, um Ihre Anlage weiterhin reibungslos laufen zu lassen

  • Verbringen Sie weniger Zeit im Feld dank kontinuierlicher Überwachung Ihrer Sollwerte und des Status Ihrer Betriebsmittel

  • Mit dem Fernzugriff über Ihr bevorzugtes intelligentes Mobilgerät behalten Sie Ihre Anlage auch unterwegs problemlos im Auge

  • Bestehen Sie mühelos Compliance Audits, indem Sie die notwendige Dokumentation einfach exportieren; so haben manuelle Fehler keine Chance mehr

  • Kein Kopfzerbrechen mehr, dank der Sicherheit, dass Informationen für schwer erreichbare Standorte jetzt nur noch einen Fingertipp entfernt sind

Der Netilion Service ist ein sicheres, Cloud-basiertes IIoT-Ökosystem, das optimal für eine Vielzahl unterschiedlicher Installationen geeignet ist. Durch die Verbindung der physischen mit der digitalen Welt erlaubt Netilion Ihnen, den Fernzugriff auf Daten von Sensoren und Geräten, sodass Sie Messwerte, Gerätediagnose und vieles mehr überwachen können. Außerdem können Sie Netilion in Ihr eigenes System integrieren, um Ihre Daten in einer Benutzeroberfläche anzuzeigen, die Sie täglich nutzen.

Netilion Value

Netilion Value ist ein digitaler Überwachungsservice, der Messungen aus verschiedenen Wasserquellen nachverfolgen kann. Ein direkter Kanal zu Ihrer Instrumentierung bietet Ihnen Zugriff auf Ihre Wasserqualitäts- oder -quantitätswerte – jederzeit und überall. Sie sind immer über den Zustand Ihrer dezentralen Standorte auf dem Laufenden und können Berichte zu Dokumentationszwecken erzeugen.

Netilion Health

Es ist eine unglaubliche Erleichterung, zu wissen, dass Ihre Wassermessungen genau sind. Netilion Health ist ein digitaler Service zur Geräte-Überwachung, sodass Sie den Zustand Ihrer Instrumente zurückverfolgen und schneller und besser reagieren können, bevor Probleme überhaupt entstehen. Bei der Instandhaltung immer einen Schritt voraus zu sein, sorgt dafür, dass Ihre Anlage zuverlässig ist und läuft.

Netilion Library

Mit Netilion Library wissen Sie immer ganz genau, wo die Dokumente zu Ihren Betriebsmitteln zu finden sind. Es handelt sich um einen digitalen File-Sharing-Service, der die gesamte Gerätedokumentation unter dem digitalen Zwilling des jeweiligen Gerätes ablegt. Sie können sich darauf verlassen, dass Sie, wann immer Sie Kalibrierzertifikate versenden oder Konfigurationsberichte anzeigen müssen, alles in der Netilion Library finden. Mit diesem Service sparen Sie wertvolle Zeit und stellen Gesetzeskonformität sicher.

Netilion Connect

Mit Netilion Connect können Sie Ihre Daten vom Feld in Ihre eigenen Systeme übertragen; dies geschieht mithilfe einer API, um die erfassten Daten in Ihre Infrastruktur zu integrieren.

Nutzen Sie IIoT, um die Wasserqualität an abgelegenen Standorten zu messen ©Endress+Hauser

Mit Netilion können Sie die von den Sensoren erfassten Daten aus der Ferne nachverfolgen

Nutzen Sie IIoT, um immer über die Wasserqualität auf dem Laufenden zu bleiben ©Endress+Hauser

Sie können immer über die Wasserqualität, z. B. an Wasserabläufen, auf dem Laufenden bleiben

Mit Netilion können Sie die von den Sensoren erfassten Daten aus der Ferne nachverfolgen