Trinkwasser-Analysepanels in Grand Belfort
Zuverlässige, modulare Ausrüstung für die kontinuierliche Überwachung der Wasserqualität
Wenn es darum geht, die Qualität des Trinkwassers zu gewährleisten, sind einige Analyseparameter von entscheidender Bedeutung und spielen eine wichtige Rolle bei der Überwachung der Wirksamkeit des Aufbereitungsprozesses. Daher ist es unvermeidlich, dass diese Parameter in den verschiedenen Phasen der Trinkwasseraufbereitung kontinuierlich überwacht werden. Dazu gehören die Überwachung von Chlor, Trübung, gelöstem Sauerstoff und Leitfähigkeit, je nach dem vor Ort durchgeführten Remineralisierungsprozess.
Die Resultate
-
Maßgeschneiderte und auf die regionalen Bedürfnisse abgestimmte Lösung
-
Zeitersparnis und Produktivitätssteigerung durch Echtzeitüberwachung der relevanten Parameter
-
Geringer Wasserverlust trotz Bypass-Installation
-
Einhaltung der in der französischen Gesetzgebung vorgeschriebenen Wasserqualitätsnormen
Die Ausgangssituation in Belfort
Das Trinkwasserwerk in Grand Belfort versorgt mehr als 18.750 Haushalte im Westen Frankreichs mit Trinkwasser, was bedeutet, dass Verstöße gegen die gesetzlichen Vorschriften nicht toleriert werden können. Die Analysepanels von Endress+Hauser bieten eine maßgeschneiderte Lösung, die den Anforderungen des Werks ganz gerecht wird. Es handelt sich um eine zuverlässige, vernetzte Ausrüstung, die Fähigkeit besitzt, Alarme zu generieren, und die Möglichkeit, die Trinkwasserproduktion direkt überwacht.
Unsere Lösung
Ausgestattet mit elf Analysepanels wird der Trinkwasserproduktionsprozess in der Anlage von Grand Belfort durch die installierten Messsensoren genauestens überwacht. Die Panels bieten eine einzigartige Lösung, um in Echtzeit zu garantieren, dass der Wasseraufbereitungsprozess korrekt abläuft. Sie wurden alle speziell für jede Installationsstation entwickelt. Die Sensoren wurden so installiert, dass die wichtigsten Parameter in jeder Phase des Aufbereitungsprozesses überwacht werden können.