Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.

Sauberes Wasser für Forschung und Mensch

Desinfektion und Überwachung von Trinkwasser

Die Desinfektion von Trinkwasser ist notwendig für den Schutz der Gesundheit und Sicherheit aller. Es handelt sich um einen Prozess, für den viele Richtlinien und Grenzwerte gelten. Um zu gewährleisten, dass die Grenzwerte für Trinkwasser jederzeit eingehalten werden, unterstützt NSI-Technik die Abteilung für Pathologie des Universitätskrankenhauses in Würzburg mit einem Desinfektionspanel von Endress+Hauser.

Sauberes Wasser ist unabdingbar für ein gesundes Leben ©Endress+Hauser

Ergebnisse

  • Zuverlässige Online-Messungen

  • Intuitive Bedienung und Vermeidung von Messfehlern

  • Betriebskosten und Wartungsanforderungen werden auf einem Minimum gehalten

Michael Noeth, Manager NSI-Technik

Da die Wasserqualität im Würzburger Raum durch die chemische Zusammensetzung schwieriger zu händeln ist, waren wir auf der Suche nach einem Produkt, das auch bei einem schwierigen Wasser auf Dauer ein super Messergebnis liefert.

Michael Noeth, Manager
NSI-Technik

Die mikrobielle Belastung von Trinkwasser stellt ein hohes Gesundheitsrisiko dar. Wenn zusätzlich erschwerende Faktoren ins Spiel kommen, ist es wichtig, dass Sie sich auf Ihre Desinfektionsmessung verlassen können. Die Desinfektion von Wasser führt zu einer Verringerung der Keimzahl, eine Überdosierung des Desinfektionsmittels ist jedoch für den Menschen gesundheitsgefährdend. Die Trinkwasserinstallation der Abteilung für Pathologie im Universitätskrankenhaus in Würzburg bekämpft die mikrobielle Belastung des Trinkwassers.

Unsere Lösung

Desinfektionspanel zur Überwachung der Wasserqualität ©Endress+Hauser

Um die Herausforderungen einer manuellen Messung zu umgehen, kann auf eine automatisierte Messlösung zurückgegriffen werden, die die Messwerte digital aufzeichnet und speichert. Mit einem Wasseranalysepanel zur Überwachung des Chlorwertes ist dies hochwirtschaftlich möglich. Damit ist eine Lösung zur Überwachung der Trinkwasserdesinfektion geschaffen, die nicht nur sicher und gesundheitlich unbedenklich, sondern auch hocheffizient ist.