Title

Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.

Effiziente Überwachung von Streusalzsilos

Autobahn GmbH testet digitale Bestandserfassung

Die Erfassung von Beständen in Streusalzsilos wurde in der Vergangenheit meist manuell durch eine Sichtkontrolle durchgeführt. Mit dem Einsatz des cloudbasierten Füllstandsensors Micropilot FWR30 und der Software SupplyCare Hosting können die Bestände nun digital erfasst, eingesehen und dokumentiert werden.

Digitale Bestandsüberwachung ©Endress+Hauser

Die Bestände können über ein mobiles Endgerät digital erfasst, eingesehen und
dokumentiert werden.

Streusalzsilos ©Endress+Hauser

Streusalzsilos müssen besonders in den Wintermonaten immer über einem gewissen Levelliegen, um eine ausreichende Versorgung für die Einsatzfahrzeuge sicherzustellen.

Die Lösungskomponenten

  • Instrumentierung mit dem cloudbasierten Füllstandssensor Micropilot FWR30 an verschiedenen Standorten der Salzsilos

  • Datenerfassung und -visualisierung mit SupplyCare Hosting Cloud Software

  • Einbau an den Salzsilos inkl. Montage von Schutzdächern und Inbetriebnahme der Komplettlösung

Die Herausforderung

Die Lagerbestände in Streusalzsilos müssen in den Wintermonaten über einem gewissen Level liegen, um eine ausreichende Versorgung für die Einsatzfahrzeuge zu gewährleisten. Dies ist essenziell für die Sicherheit von Menschen und Verkehr auf den deutschen Autobahnen. Daher muss man die Salzbestände in den Silos kontinuierlich überwachen und die Daten zentral vor Ort und mobil aus der Ferne einsehen können. Dies ist die Grundlage, um die Nachfüllungen der Silos bedarfsgerecht zu planen und einen Leerlauf der Silos zu verhindern.

Die Lösung

Im Pilotprojekt, das momentan in der Autobahnmeisterei Fulda erprobt wird, liefert Endress+Hauser eine schlüsselfertige Komplettlösung zur digitalen Überwachung der Bestände in Streusalzsilos. Der erste Schritt ist die präzise Messung aller relevanten Parameter. Ein batteriebetriebener IoT-fähiger Sensor gibt Auskunft über den genauen Füllstand. Über das Mobilfunknetz werden die Daten des 80 GHz Radarmessgeräts Micropilot FWR30 an die Cloud übertragen. Dort können Füllstände, Standort, Akkuzustand und viele weitere Daten eingesehen werden. Auch die Massenumrechnung kann in der Software umgesetzt werden.

Cloudbasierter Füllstandsensor Micropilot FWR30, auf dem Salzsilo montiert. ©Endress+Hauser

Cloudbasierter Füllstandsensor Micropilot FWR30, auf dem Salzsilo montiert.

Kontakt

Sind Sie an unserem Angebot interessiert? Möchten Sie über Ihre Anwendung sprechen?

Bitte teilen Sie uns Ihr Anliegen so detailliert wie möglich mit. Umso schneller können wir darauf antworten und auf Ihre Fragen eingehen.

  • Perfekt für Basisanwendungen

  • Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

  • Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen

  • Einfache Auswahl, Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

  • Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich

  • Einfache Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

  • Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung

  • Einfache Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

Variabel

FLEX Auswahl Leistungsumfang Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental Auswahl

Perfekt für Basisanwendungen

Leistungsumfang
Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean Auswahl

Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen

Leistungsumfang
Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended Auswahl

Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle

Leistungsumfang
Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert Auswahl

Herausragende Leistung für besondere Anwendungen

Leistungsumfang
Einfache Auswahl

Variabel