Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.

Bessere Steuerung der Slurry-Polymerisation durch Reaktionstransparenz in Echtzeit

Inline-Raman-Spektroskopie für kontinuierliche Einblicke in Monomerabbau, Polymerwachstum und Wasserstoffverhalten in Slurry-Reaktoren – für frühzeitigere Entscheidungen, stabilere Qualitäten und ein geringeres Risiko der Nichteinhaltung von Spezifikationen in der Polyethylen- und Polypropylen-Herstellung.

Polymers Oy Polyethylen-Anlage, Porvoo, Finnland, Borealis, Chemieindustrie
Einführung

Qualitätsintegrität im Prozess der Slurry-Polymerisation schützen

Die Polypropylen- oder Polyethylen-Slurry-Polymerisation wird durch eine schnelle, mehrstufige Chemiedynamik gesteuert. Kleinere, unerkannte Verschiebungen in der Monomerkonzentration, im Wasserstoffgehalt oder in der Polymerbildung können sich schnell ausbreiten und so die Konsistenz der Produkteigenschaften, Zielwerte für das Molekulargewicht und die Reaktorstabilität beeinflussen.

In realen Industrieumgebungen wird dieses Risiko noch verstärkt durch:

  • Undurchsichtige, feststoffreiche Slurry-Systeme, die eine konventionelle Analyse begrenzen
  • Verzögerungen zwischen Probenentnahme, Laboranalyse und Behebungsmaßnahmen
  • Unsicherheit bei Qualitätswechsel, Hochlauf- und Scale-up-Phasen

Die größten Material- und Margenverluste ereignen sich typischerweise bevor Bediener wissen, dass sich die Reaktion stabilisiert hat.

Einblick

Inline-Raman-Spektroskopie schafft Transparenz

Mit der Inline-Raman-Spektroskopie wird chemische Intelligenz direkt in Slurry-Reaktoren integriert, was kontinuierliche In‑situ-Transparenz erlaubt, wo herkömmliche Techniken nicht funktionieren.

Sie ermöglicht Echtzeit-Zugriff auf:

  • Monomer- und Comonomerabbau (z. B. Ethylen, Propylen)
  • Fortschritt der Polymerbildung, selbst in undurchsichtigen, feststoffreichen Gemischen
  • Niedrige Wasserstoffkonzentration, kritisch für die Steuerung von Molekulargewicht und Schmelzindex (MFR)
  • Variationen in der Chemie, wenn sie auftreten und nicht erst nach Fertigstellung der Charge oder nach dem Wechsel

Diese Einblicke stehen in allen flüssigen, festen und Gasphasen zur Verfügung und können bereits innerhalb der ersten Reaktionsstunde abgerufen werden.

Polyolefin, Ergebnis der Slurry-Polymerisation ©Endress+Hauser
Aktion

Wie die Reaktionstransparenz Betriebsentscheidungen verändert

Wenn kontinuierlich Einblicke in die Chemie im Reaktor für die Slurry-Polymerisation zur Verfügung stehen, werden aus reaktiven proaktive Entscheidungen. Bediener und Techniker können:

  • Abweichungen erkennen, solange noch Behebungsmaßnahmen möglich sind
  • Identifizieren, wann eine Qualität während des Wechsels innerhalb der Spezifikation liegt
  • Betriebsbedingungen nach Inbetriebnahme oder Neustart schneller stabilisieren
  • Scale‑up-Entscheidungen anhand des tatsächlichen Reaktionsverhaltens statt indirekter Signale treffen

Die Auswirkung besteht nicht darin, mehr Daten zu erzeugen, sondern entscheidungsrelevante Informationen zu liefern und zwar exakt in dem Moment, in dem sich das Verhalten der Chemie ändert.

Technisch entwickelte Reaktionsüberwachung im Slurry-Reaktor

Im Prozess der Slurry-Polymerisation sind Qualitätswechsel und frühe Reaktionsphasen die Momente, in denen Produktqualität und Durchsatz dem größten Risiko ausgesetzt sind. Mit der Inline-Raman-Überwachung erhalten Bediener direkt im Reaktorinneren und während des gesamten Reaktionsverlaufs Einblicke in Monomerabbau, Polymerbildung und Wasserstoffverhalten, womit die Steuerung nicht länger auf indirekten Schlussfolgerungen, sondern auf Informationen direkt auf Reaktionsebene beruht. Entscheidungen werden getroffen, solange die Reaktion noch kontrollierbar ist, und Abweichungen korrigiert, bevor nicht spezifikationskonformes Material hergestellt wird. Dadurch werden Unsicherheiten in den kritischsten Produktionsphasen beseitigt, Qualitätswechsel stabilisiert und Bediener in die Lage versetzt, konsistente Qualität und höheren effektiven Durchsatz durch die konstruktive Gestaltung zu erreichen – und nicht durch eine Korrektur nach Fertigstellung der Charge.

Messbarer Wert

Von der Transparenz zur messbaren Auswirkung auf die Produktion

In der Slurry-Olefin-Polymerisation wird bei Qualitätswechseln eine bedeutende Menge an nicht spezifikationskonformem Material erzeugt, während die Bediener auf die Bestätigung warten, dass die neue Qualität innerhalb der Spezifikation liegt. Durch eine frühere Erkennung der Polymerbildung und Qualitätsstabilisierung verkürzt die Inline-Raman-Überwachung die Zeit, die für den Übergang von "nicht spezifikationskonform" zu "spezifikationskonform" erforderlich ist.

Hinsichtlich der Slurry-Produktion von Ethylen oder Propylen wird die wirtschaftliche Auswirkung der Reaktionstransparenz dadurch bestimmt, wie frühzeitig Bediener sicher die Qualitätsstabilisierung identifizieren und entsprechend handeln können. Jede Verzögerung zwischen der tatsächlichen Stabilisierung der Reaktion und bestätigten Ergebnissen, die Entscheidungen zulassen, führt zu unnötigen Mengen an nicht spezifikationskonformen Produkten und Einbußen bei den Produktionsmargen.

Beispiel für wirtschaftliche Auswirkungen unter realistischen Betriebsbedingungen

Frühere Einblicke in die Reaktion während der Qualitätswechsel können zu einer Rückgewinnung von spezifikationskonformem Material und einem messbaren jährlichen Mehrwert führen. Die Frage, die sich für jeden Betrieb stellt, ist nicht, ob ähnliche Gewinne möglich sind, sondern wie viel Übergangszeit und wie viele nicht spezifikationskonforme Mengen eingespart werden könnten, wenn Entscheidungen in dem Moment getroffen werden, in dem sich die Reaktion wirklich stabilisiert.

Vorteile:

  • Typische Übergangszeit von "nicht spezifikationskonform" zu "spezifikationskonform" ohne Echtzeit-Einblick: ~90 Minuten
  • Übergangszeit von "nicht spezifikationskonform" zu "spezifikationskonform" mit Raman‑basierter Qualitätserkennung: ~60 Minuten
  • Reduzierung der nicht spezifikationskonformen Produkte pro Qualitätswechsel: ~30 Tonnen
  • Bei 3 Wechseln pro Woche bedeutet das ~4.680 Tonnen an zurückgewonnenem spezifikationskonformem Material pro Jahr
  • Bei einer Preisdifferenz zwischen spezifikationskonformem und nicht spezifikationskonformem Material von beispielsweise ~400 US$/Tonne entspräche dies einem potenziellen Wert von ~1,87 Mio. US$/Jahr

In der Praxis steigt der wirtschaftliche Nutzen direkt proportional zu der Zeit, die eingespart wird, um Qualitätswechsel zu verifizieren und die spezifikationskonforme Produktion wieder aufzunehmen.

Dieser Wert kann in realen Slurry-Reaktoren wie folgt realisiert werden:

  • Raman-Tauchsonden, die direkt in den Slurry-Reaktoren montiert sind
  • Betrieb in ATEX-Umgebungen, mit Analysatoren in Kontrollbereichen
  • Ausreichende Empfindlichkeit, um Monomere, Polymere und Wasserstoffspuren inline zu quantifizieren
  • Schrittweise Implementierung Labor → Pilotanlage → Serienfertigung, wobei Analysemodelle und Prozessverständnis erhalten bleiben

Statt bestehende Steuerungssysteme zu ersetzen, erweitert die Raman-Technologie sie, indem sie zuvor nicht sichtbare Reaktionsvariablen für Steuerung, Optimierung und Entscheidungsfindung bereitstellt.

Mitarbeiter von Borealis in der Industrieanlage für Polymerchemie @Borealis
Fallstudie

Bewährt im industriellen Prozess der Slurry-Polymerisation

Borealis ist eine Partnerschaft mit Endress+Hauser eingegangen, um mithilfe der Inline-Raman-Spektroskopie Monomerabbau und Polymerwachstum in der Slurry-Polymerisation zur Herstellung von Propylen oder Ethylen zu überwachen.

  • Echtzeit-Überwachung in der flüssigen, festen und der Gasphase in Polymerisationsprozessen
  • Quantifizierung von Propylen, Polypropylen und Wasserstoffspuren im Polymerisationsprozess
  • Klare Reaktionstransparenz innerhalb der ersten Betriebsstunde des Polymerisationsprozesses
  • Mehr Sicherheit bei der Skalierung vom Labormaßstab über die Pilotanlage bis zur Serienfertigung
Alexander Standler von Borealis Polyolefine

"Das Wissen und Know-how von Endress+Hauser bei der Anwendung optischer Analysen im Bereich Petrochemie und Polymere war entscheidend für Verbesserungen bei der Entwicklung unseres Polymerisationsprozesses."

Alexander Standler, Experte für Online-Gasanalysatoren, Borealis Polyolefine GmbH, Linz, Österreich
Unsere Fachkompetenz

Weshalb Endress+Hauser?

Wie wir Polymerherstellern helfen, sichere, konsistente und hochleistungsfähige Produktionsprozesse zu entwerfen:

  • Bewährte Raman-Systeme für ATEX-Umgebungen
  • Tauchsonden, die für mehrphasige, sich ändernde Reaktionsbedingungen ausgelegt sind
  • Umfassende Fachkompetenz in der Polymerchemie und Prozessanalyse
  • Stark beratungsorientierter Vertrieb, einschließlich Chemometrie und Versuchsplanung
  • Umfassendes weltweites Service-Netzwerk mit starkem technischem Support vor Ort

Von der Entwicklung im Labor bis hin zur Serienfertigung untermauert unsere Technologie das Prozessverständnis und stellt eine konsistente Polymerqualität sicher.

Operativer Rollout

Ist die Raman-Spektroskopie für Ihren Prozess sinnvoll?

Werfen Sie einen Blick auf die praktischen Überlegungen und Fragen zur Selbsteinschätzung, um herauszufinden, wo und wie die Raman-Spektroskopie eine gute Lösung wäre, um echten Mehrwert in Ihrem chemischen Prozess zu schaffen.

Produkt-Highlights

Entdecken Sie unsere Raman-Systeme

/
FAQ

Alles, was Sie wissen müssen 

Nächste Schritte

Kontakt

Besprechen Sie die Herausforderungen Ihres Prozesses mit unseren Experten für die Chemieindustrie. Wir sind hier, um Sie zu unterstützen.

Endnoten

Das könnte Sie auch interessieren