Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.

Hochwasserwarnung dank Pegelstandsmessung

Netilion Dynamischer Pegel ermöglicht eine lokale und frühzeitige Hochwasserwarnung 

Netilion Dynamischer Pegel

Hier zählt jede Minute: Bei Unwettern oder wenn starke Regenfälle andauern, droht die Gefahr von Hochwasser. Ob Bürgermeister und Bürgermeisterinnen, Hochwasserschutzbeauftragte, Feuerwehr, Bauhof oder THW – sie alle benötigen ein klares Bild der Situation vor Ort, um schnell zu reagieren zu können. Netilion Dynamischer Pegel bietet hierbei eine wichtige Entscheidungshilfe: Auf Grundlage von lokal erhobenen Daten lässt sich die Lage präzise einschätzen. So können frühzeitig Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung und der Infrastruktur eingeleitet werden. 

Vorteile

  • Fokussierung auf die direkte Umgebung: Mit Wasserstandssensorik überwacht Netilion Dynamischer Pegel die Entwicklung im gesamten Gebiet. Die Messdaten werden lokal erhoben - dort, wo es darauf ankommt. 
  • Entscheidender Zeitgewinn durch Echtzeit-Überwachung: Die lokal erhobenen, aktuellen Sensordaten in Kombination mit historischen Messungen ermöglichen eine genaue und frühzeitige Einschätzung, ob ein Hochwasser droht. 
  • Warnhinweise bei Grenzwertüberschreitung: Wenn kritische Werte erreicht werden, informiert das System alle Nutzerinnen und Nutzer automatisch, sowohl über jedes internetfähige Gerät als auch über Meldeleitsysteme der Blaulichtorganisationen.  
  • Transparenz durch historische Messwerte: Durch historische Messungen besteht die Möglichkeit, das Verhalten der Gewässer zu analysieren und Grenzwerte zielgerichtet anzupassen. 
  • Förderfähig: Kommunen können auf Antrag Zuschüsse vom Land erhalten, um ihren Hochwasserschutz zu optimieren. 

So entsteht Hochwasser

Insbesondere in gebirgigen Regionen, aber auch in Landschaften mit Tälern oder Schluchten können andauernde, heftige Regenfälle zu Hochwasser führen. Gerade Gewässer 2. und 3. Grades entwickeln sich dann schnell von kleinen Rinnsalen zu reißenden Strömen. Das Risiko einer Überschwemmung steigt. 

Mehr Sensoren, mehr Klarheit, mehr Zeit

Informationen aus Landespegeln reichen gerade für kleinere Gewässer meist nicht aus, um ein Hochwasser realistisch einschätzen zu können. Netilion Dynamischer Pegel setzt hier an und erzielt mittels autarker Wasserstandssensorik eine Messnetzverdichtung für besseren Lageüberblick vor Ort - in Echtzeit. Ein wichtiger Vorsprung, der den Verantwortlichen hilft, Entscheidungen zu treffen und frühzeitig Hochwasserschutz-Maßnahmen einzuleiten. 

Schnell und ohne großen Aufwand installiert 

Netilion Dynamischer Pegel ist eine Komplettlösung und bei Bedarf innerhalb von einem Tag einsatzbereit. Die Sensoren sind batteriebetrieben und bedürfen keiner Infrastruktur. Aufwendige Baumaßnahmen und Genehmigungen sind für die Installation nicht nötig. Die Wasserstandssensoren lassen sich an bestehenden Querbauwerken (wie Rohrleitungen, Brücken, Unterführungen, Mauern, Straßen usw.) im Gelände einfach anbringen. Die Halterung schützt den Sensor sowohl vor Diebstahl als auch davor, bei einem Hochwasser (HQ100) weggespült zu werden. Das technische Hochwasserschutz-System ist wartungsarm und umweltschonend. 

Bereits im Einsatz bewährt 

In einem Modellprojekt zeigt Netilion Dynamischer Pegel seit Januar 2021 seine Stärken. In der Gemeinde Lenzkirch im Schwarzwald sind ein Dutzend Sensoren installiert, die fortlaufend Wasserstandsmeldungen über das Gebiet abgeben. Durch die moderne Technik steht ein Lagebericht zur Verfügung, auf dessen Grundlage nachvollziehbare Entscheidungen getroffen werden können, wenn das nächste Hochwasser droht. 

„Das System kann eine Überschwemmung natürlich nicht vermeiden“, sagt der Bürgermeister der Gemeinde Lenzkirch, Andreas Graf. „Aber wir gewinnen durch die frühe Warnung wertvolle Zeit, um die nötigen Maßnahmen einzuleiten. Bei Hochwasser zählt schließlich jede Minute.“ 

Hochwassermanagement bei Industriebetrieben 

Gemäß den Hochwasserstrategien der Bundesländer müssen auch Unternehmen aus Industrie und Gewerbe die Risiken aus Hochwasser und Starkregen in ihre unternehmerische Risikoabschätzung einbeziehen. Ziel dabei ist es, die wirtschaftlichen Schäden durch Hochwasser und Niedrigwasser zu begrenzen. 

Diese können auch durch hochwasserbedingten Produktionsausfall oder Unterbrechung von Lieferketten entstehen. Unternehmen, die potenziell von Hochwasser betroffen sind, müssen daher Eigenvorsorge treffen. Netilion Dynamischer Pegel unterstützt dieser Eigenvorsorge nachzukommen.