Lernen Sie die maßgeblichen Faktoren für die Sicherheit in IIoT-Umgebungen kennen und erfahren Sie, wie Netilion diese Herausforderungen bewältigt.
Article05.01.2026
In Kürze
Cloud-Computing und das Internet of Things (IoT) haben mit den dadurch möglichen intelligenteren und effizienteren Betriebsabläufen tiefgreifende Veränderungen in der Industrie angestoßen.
Doch die Einführung dieser Technologien erfordert eine starke Cybersicherheit, um die Anlagen und das geistige Eigentum zu schützen.
Unternehmen müssen eine Bewertung von Datensicherheit und Informationsmanagement vornehmen, bevor sie digitale Lösungen implementieren. Hierzu gehören auch Plattformen wie Netilion von Endress+Hauser.
Erfahren Sie, wie Netilion höchste Sicherheitsstandards erfüllt, um die Sicherheit Ihrer Daten und Betriebsabläufe zu gewährleisten.
InhaltInhalt
Welches sind die Hauptaspekte der Cybersicherheit in der Industrie bei der Verarbeitung sensibler Daten?
Immer, wenn eine IIoT-Lösung in einer Industrieanlage implementiert wird, sind darin sensible Daten enthalten, die besonders geschützt werden müssen. Darüber hinaus erfordert die Verbindung zum Internet ständige Aufmerksamkeit und Betreuung. Die Technologie entwickelt sich in rasantem Tempo, und jedes System muss ständig mit der Weiterentwicklung der Cybersicherheit mithalten – in einer Industrieanlage ebenso wie überall sonst.
Für ein zuverlässiges Informationssicherheitsmanagement reicht es nicht aus, nur die Daten zu verschlüsseln. Gefordert ist vielmehr ein Gesamtkonzept, das unter anderem umfasst:
Einhaltung von Gesetzen und Normen: Die einschlägigen gesetzlichen Vorgaben und empfohlenen Normen sollten erfüllt werden (z. B. ISO 27001, ISO 27017, DSGVO etc.).
Datensicherheit: Es versteht sich von selbst, dass eine IIoT-Lösung sensible Daten enthält. Diese müssen sorgsam und unter strikter Einhaltung der festgelegten Prozesse behandelt werden.
Server-Standorte: In allen Bereichen, in denen die Technologie des Cloud-Computing zum Einsatz kommt, werden Daten auf den vom Provider gehosteten Servern gespeichert. Je nach lokalem Rechtssystem entspricht der Standort der Server einem höheren bzw. niedrigeren Niveau von Cybersicherheit. Europäische Standorte bieten dank der dort geltenden Datenschutzgesetze die höchsten Standards.
Organisatorische Prozesse: Cybersicherheit ist nicht möglich ohne die Anwendung organisatorischer Prozesse, die definieren, welche Daten von wem, auf welche Weise und zu welchem Zeitpunkt zu verarbeiten sind.
Transparenz: Vertrauenswürdige Anbieter digitaler Lösungen verfügen über ein klares und transparentes Support-System, das dem Kunden zu jeder Zeit den Status seiner Anfrage anzeigt.
Anwendungsfunktionen: Alle Anforderungen der ISO 27001 und ISO 27017 wurden von Endress+Hauser umgesetzt. Insgesamt 121 Maßnahmen decken den gesamten Betrieb des Unternehmens ab. Sie werden kontinuierlich überwacht und bei Bedarf aktualisiert.
Wenn eine IIoT-Technologie bereitgestellt wird, müssen alle diese Punkte berücksichtigt, umgesetzt und regelmäßig überprüft werden. Bestehende Regelwerke für Audits und Standardisierung, Gesetze und Best Practices können während der Implementierung praktische Unterstützung bieten.
Welches Sicherheitsniveau bietet die Cybersicherheit von Netilion?
Endress+Hauser hat sein IIoT-Ökosystem Netilion von unabhängigen Zertifizierungsstellen bewerten lassen und damit nachgewiesen, dass es höchste Standards für Informationssicherheit erfüllt. Von Anfang an wurde den Kriterien, die das Informationssicherheitsmanagement betreffen, höchste Aufmerksamkeit geschenkt. Sie dienen als nützliche Richtlinie für die Implementierung digitaler Services und die Gewährleistung einer guten Cybersicherheit in der Industrie.
Einhaltung von Gesetzen und Normen: Durch die Einrichtung eines professionellen Informationssicherheitsmanagements unter Verwendung von IIoT-Technologien erhielt Endress+Hauser die folgenden Zertifizierungen für den Betrieb von Netilion:
ISO 27017 Anwendungsleitfaden für Informationssicherheitsmaßnahmen für Cloud-Dienste
ISO 9001 Qualitätsmanagementsystem
Datensicherheit: Die im Netilion IIoT-Ökosystem gespeicherten und verarbeiteten Kundendaten werden immer mit größter Sorgfalt behandelt. Benutzer haben das Recht, ihre Daten einzugeben, über ihre Daten Auskunft zu erhalten sowie ihre Daten zu aktualisieren und zu löschen. Alle Maßnahmen erfüllen die Anforderungen der DSGVO.
Server-Standorte: Die Server, auf denen das Netilion IIoT-Ökosystem untergebracht ist, stehen in Frankfurt und Dublin. Aus Sicht der Cybersicherheit gelten Server mit Standorten in der Europäischen Union als sehr sicher.
Organisatorische Prozesse: Endress+Hauser hat Prozesse eingerichtet, die in Notfällen, in denen die Datensicherheit gefährdet werden könnte, ein schnelles Reagieren gewährleisten. Alle Prozesse erfüllen die DSGVO. Die Betroffenen werden umgehend informiert, und Gegenmaßnahmen werden ergriffen.
Transparenz: Endress+Hauser hat einen transparenten Support-Prozess implementiert, der den Kunden klar und verständlich darüber informiert, wie seine Anfrage behandelt wird.
Anwendungsfunktionen: Die Benutzeroberfläche des Netilion IIoT-Ökosystems verfügt über alle notwendigen Funktionen, u. a. eine Passwortrichtlinie auf dem Stand der Technik, automatisierte Passwortverwaltung, zeitgesteuerte Abmeldung und Exportfunktionen.
Welche weiteren Aspekte der Cybersicherheit in Industrieanlagen erfüllt das Netilion IIoT-Ökosystem?
Es gibt eine Reihe von Kriterien, die für ein professionelles Informationssicherheitsmanagement als unerlässlich angesehen werden. Alle diese Kriterien werden vom Netilion IIoT-Ökosystem abgedeckt:
Verschlüsselung sensibler Informationen: Das IIoT-Ökosystem Netilion von Endress+Hauser bietet einen professionellen Schutz für Informationen:
Passwörter werden mit „bcrypt + salt + pepper“ verschlüsselt.
Die Benutzeridentifizierung arbeitet mit OAuth2-fähigen tokenisierten Verfahren.
Die Kommunikation erfolgt https-verschlüsselt.
Übertragung von Prozessdaten über Gateways: Ein Punkt, der im Hinblick auf die Cybersicherheit in Industrieanlagen höchste Aufmerksamkeit erfordert, ist das Gateway, denn das Gateway ist der Zugangspunkt. Bei Netilion-fähigen Gateways erfolgt die Kommunikation stets nur in eine Richtung: Felddaten werden vom Gateway weitergeleitet und an die Cloud gesendet, eine Kommunikation in die andere Richtung ist dagegen verboten. Diese Architektur ist so konzipiert, dass sie das Feld vor Manipulation schützt.
Zertifizierung: Eine unabhängige Zertifizierungsstelle hat bestätigt, dass das IIoT-Ökosystem Netilion die Anforderungen der ISO 27017 erfüllt. Diese internationale Norm enthält Anforderungen an Cloud-Plattformen. Die Konformität mit ISO 27017 stellt sicher, dass Kunden darauf vertrauen können, dass das Netilion IIoT-Ökosystem einen sicheren Hafen für ihre Daten bietet. Außerdem hat Endress+Hauser Digital Solutions, das Unternehmen, das das IIoT-Ökosystem Netilion entwickelt, die Zertifizierung nach ISO 27001 für Informationssicherheit erhalten.
Verbessern Sie die Sicherheit Ihrer Anlage mit der Cybersicherheitskompetenz von Endress+Hauser. Erhöhen Sie die Anlagenverfügbarkeit und vermindern Sie das interne und externe Risiko mit entsprechenden Instrumenten und Anwendungswissen.
Dieser Kurs deckt alle wichtigen Themen der Prozessautomatisierung ab und zeigt Ihnen, wie Sie die PROFINET- und Ethernet-APL-Technologie optimal in Ihrer Anwendung einsetzen, um Ihre Anlage gewinnbringend zu betreiben.
In dieser Webinar Aufzeichung zeigen wir Ihnen, wie sich durch gezielte Messungen in Heiz- und Kühlsystemen die Kosten für den Energieverbrauch senken lassen und Anlagenverfügbarkeit maximiert werden können.
Möchten Sie an einem unserer Events teilnehmen? Wählen Sie nach Kategorie oder Branche.
Wir respektieren Ihre Privatsphäre
Wir verwenden Cookies, um Ihr Erlebnis auf unserer Website zu verbessern, die Funktionalität durch Statistiken zu optimieren und Ihnen individuell angepasste Werbung oder Inhalte anzubieten.
Mit „Alle akzeptieren“ gestatten Sie uns den Einsatz von Cookies.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie .