Die Digitalisierung des täglichen Lebens beeinflusst ständig unser Verhalten. Beispielsweise machen Chatbots im Support den Kundendienst schneller und effizienter.
Die Entwicklung der KI ist so weit vorangeschritten, dass viele Probleme heute autonom gelöst werden können.
Sorgen, dass Arbeitsplätze verloren gehen, sind verständlich, doch die Automatisierung schafft auch neue Aufgaben, die höhere Qualifikationen erfordern.
Die digitale Transformation beschleunigt sich in allen Wirtschaftszweigen, auch in industriellen Anwendungen.
Doch jeder neue Trend wirft auch Fragen auf: Sind wir bereit dafür? Lassen Sie uns untersuchen, was digitale Transformation bedeutet und wie sie Betriebsabläufe umgestalten kann.
InhaltInhalt
Was ist digitale Transformation?
In der Prozessindustrie wird digitale Transformation im Allgemeinen als strategische Integration digitaler Technologien in alle Aspekte des Betriebs definiert, um eine grundlegende Verbesserung von Effizienz, Zuverlässigkeit und Wertschöpfung zu erreichen. Es geht nicht nur um die Digitalisierung bestehender Prozesse, sondern darum, Daten, Konnektivität und Advanced Analytics so zu nutzen, dass sie eine intelligentere Entscheidungsfindung und optimierte Leistungsfähigkeit über die gesamte Wertschöpfungskette ermöglichen.
Was digitale Transformation bedeutet, ist gar nicht so einfach zu beantworten, denn je nach geschäftlichem Kontext kann sie unterschiedliche Dinge umfassen. Für unsere Zwecke definieren wir sie wie folgt:
Digitale Transformation in der Prozessindustrie
Digitale Transformation in der Prozessindustrie bezeichnet die Einbeziehung digitaler Technologien in Anwendungen und Arbeitsabläufe, um die Betriebsleistung zu steigern und einen messbaren geschäftlichen Nutzen zu erzielen.
Dazu ein praktisches Beispiel: Um ein Feldgerät zu prüfen, muss in einer traditionellen Anlage ein Techniker dorthin gehen und einen Feldkommunikator anschließen, um den Gerätestatus zu diagnostizieren. Mit digitalen Technologien wie Systemen zur Zustandsüberwachung sind diese Informationen auf Ihrem Handbediengerät oder Tablet sofort verfügbar. Wenn das Feld zusätzlich mit einem cloudbasierten IIoT-Ökosystem verbunden ist, können Diagnose- und weitere Daten von entfernten Standorten zu Ihnen übertragen werden – Sie brauchen nicht mehr vor Ort in die Anlage zu kommen. Diese Umstellung spart nicht nur Zeit und Ressourcen, sondern ermöglicht auch eine proaktive Wartung und höhere Zuverlässigkeit von Betriebsmitteln.
Was sind die Unterschiede zwischen Digitalisierung – im Englischen „Digitization“ und „Digitalization“ – und digitaler Transformation?
Im Kontext der Prozessindustrie werden diese Begriffe oft synonym verwendet, doch sie stehen für unterschiedliche Konzepte:
Digitalisierung im Sinne von „Digitization“
Definition: Die Umwandlung analoger Informationen in eine digitale Form. Dabei wird nicht digitales Material, z. B. Text, Töne oder Signale, in binären Code umgewandelt. Dies kann beispielsweise ein analoges Sensorsignal sein, das unter Verwendung von Standard-Kommunikationsprotokollen in ein digitales Signal konvertiert wird.
Zweck: Ermöglicht es, Daten elektronisch zu speichern, zu verarbeiten und zu übertragen.
Digitalisierung im Sinne von „Digitalization“
Definition: Die Anwendung digitaler Technologien zur Verbesserung bestehender Prozesse, Arbeitsabläufe oder Geschäftsmodelle. Der Schwerpunkt liegt hier auf der Nutzung von Echtzeitdaten und Konnektivität, um die Betriebseffizienz zu steigern und einen Wert für die Endanwender zu bieten.
Beispiel: Implementierung von Tools für vorausschauende Wartung, die Sensordaten nutzen, um Stillstandszeiten zu reduzieren.
Digitale Transformation
Definition: Ein ganzheitlicher, strategischer Ansatz, der digitale Technologien im gesamten Unternehmen integriert, um die Art und Weise, wie es arbeitet und Wertschöpfung generiert, grundlegend zu verändern. In der Prozessindustrie gehören dazu oft cloudbasierte Lösungen, Advanced Analytics und Services auf Abonnement-Basis (Solution-as-a-Service), um eine intelligentere Entscheidungsfindung und optimierte Leistung zu ermöglichen.
Ziel: Vorrangig Innovation, Agilität und langfristige Wettbewerbsfähigkeit vorantreiben, nicht so sehr inkrementelle Verbesserungen.
Wo fangen Sie bei Ihrem Weg in die digitale Transformation an
Für die ersten Schritte in die digitale Transformation brauchen Sie Ihre bestehenden Systeme nicht vollständig umzukrempeln. Denn einer der größten Vorteile digitaler Lösungen ist ihre Skalierbarkeit. Statt Ihre gesamte Infrastruktur auszutauschen, empfiehlt es sich, klein anzufangen und die Maßnahmen allmählich zu erweitern.
Wenn Sie bereits über etablierte Prozesse verfügen, suchen Sie einen kleinen Bereich, in dem die Digitalisierung einen sofortigen Nutzen bieten kann – beispielsweise bei der Überwachung von Betriebsmitteln oder der Visualisierung von Daten. Bauen Sie von dort aus ein Fundament auf, das mit der Zeit wachsen kann. Dieser schrittweise Ansatz minimiert Risiken, verringert Unterbrechungen und sorgt in jeder Phase für messbare Vorteile.
Ein digitaler Service wie Netilion ermöglicht Ihnen beispielsweise, mit einem begrenzten Umfang zu beginnen und nach Bedarf zu skalieren. Die digitalen Services von Netilion bieten eine kostenlose Version, die Sie mit einer kleinen Anzahl an Feldgeräten verbinden und ausprobieren können. Sie können direkte Einblicke in Zustand und Leistungsfähigkeit der Betriebsmittel gewinnen. Wenn Sie die Vorteile in der Praxis erlebt haben, können Sie z. B. von einer Offline-Einrichtung zu einer vollständig vernetzten Umgebung wechseln. Die Verwendung zusätzlicher Edge Devices ermöglicht Aufbau und Nutzung einer umfassenden cloudbasierten Gerätedatenbank für Advanced Analytics und Optimierung.
Einstieg in die Transformation mit digitalen Services
Die digitalen Services von Netilion bieten einen skalierbaren und modularen Ansatz für die digitale Transformation. Mit ihm können Anlagen ihre Betriebsmittel vernetzen, Informationen zentralisieren und verwertbare Erkenntnisse gewinnen. Sie leisten einen Beitrag zur Verbesserung der Prozesstransparenz, bei der Zustandsüberwachung von Betriebsmitteln und den Zugriffsmöglichkeiten auf Daten. Gleichzeitig unterstützen sie Leistungsverfolgung und Bestandsführung nahezu in Echtzeit. Durch die Integration von cloudbasierten Lösungen mit der vorhandenen Infrastruktur verringern diese Services den manuellen Aufwand, optimieren Instandhaltungsstrategien und verbessern die Entscheidungsfindung durch genaue, aktuelle Informationen. Ihre Interoperabilität gewährleistet darüber hinaus eine nahtlose Integration mit anderen Systemen. Damit schaffen sie ein vernetztes Ökosystem, dass Effizienz, Zuverlässigkeit und langfristige Operational Excellence fördert.
Sind Sie breit für den nächsten Schritt?
Erfahren Sie hier mehr darüber, wie Netilion Ihre Betriebsabläufe transformieren kann, oder kontaktieren Sie uns, um Ihren Weg in die digitale Transformation zu besprechen.
Netilion ist ein preisgekröntes IIoT-Ökosystem für Industrieprozesse. Es verbindet die physische und digitale Welt und sendet wertvolle Informationen aus dem Feld direkt zu Ihnen, jederzeit und überall.
Erfahren Sie wie die Modbus-Technologie im Detail funktioniert. Von der unterschiedlichen physischen Schicht RS485 und Ethernet bis zu den Einzelheiten des Modbus-Protokolls.
In dieser Webinar Aufzeichung zeigen wir Ihnen, wie sich durch gezielte Messungen in Heiz- und Kühlsystemen die Kosten für den Energieverbrauch senken lassen und Anlagenverfügbarkeit maximiert werden können.
Möchten Sie an einem unserer Events teilnehmen? Wählen Sie nach Kategorie oder Branche.
Wir respektieren Ihre Privatsphäre
Wir verwenden Cookies, um Ihr Erlebnis auf unserer Website zu verbessern, die Funktionalität durch Statistiken zu optimieren und Ihnen individuell angepasste Werbung oder Inhalte anzubieten.
Mit „Alle akzeptieren“ gestatten Sie uns den Einsatz von Cookies.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie .