Aufkonzentrierung (Tangentialflussfiltration)
Entdecken Sie Messstellen und Messgeräteauswahl im Aufkonzentrierungsprozess
Füllstandsüberwachung im Tank
Retentatstrom
Temperatur
Retentatdruck
Permeatdruck
Fülldruck
Temperatur
Permeat UV
Permeatstrom
Permeat pH
Permeatleitfähigkeit
Retentat pH
Retentatleitfähigkeit
Retentat UV
| Messstelle | Produkt | Alternativen | ||
|---|---|---|---|---|
Herausforderungen für die Instrumentierung bei Tangentialflussfiltration
Aus leittechnischer Sicht ist die Membran nicht der schwierige Teil der Aufgabe; die Herausforderung liegt darin, das richtige Betriebsfenster aufrechtzuerhalten, da sich Viskosität, Konzentration und Verschmutzung im Verlauf der Charge ständig ändern. In der Praxis sind die meisten Probleme mit der TFF-Leistung, die Bediener als „Membranprobleme“ bezeichnen, tatsächlich Probleme bei Druckregelung, Durchflussmessung oder TMP-Management. Gerade in diesem Bereich haben Messgeräte die größten Auswirkungen auf Prozesskonsistenz, Ausbeute und Lebensdauer der Membran.
- Messung und Regelung des Transmembrandrucks (Transmembrane Pressure, TMP): Der TMP ist die wichtigste Einzelvariable, die beim Aufkonzentrieren überwacht und geregelt wird. Die Herausforderung besteht darin, dass sich die Prozessbedingungen beim Aufkonzentrieren ständig ändern (Produktkonzentration, Viskosität, Verschmutzung der Membran).
- Zuverlässige Druckmessung: Die Druckmessung kann eine versteckte Problemquelle sein (Pumpenpulsation, Lufteinschluss, Verschmutzung von Druckmessstutzen). Eine erhebliche Anzahl scheinbarer „Membranprobleme“ kann tatsächlich auf eine schlechte Druckmessung zurückgeführt werden.
- Querstrom-Durchflussmessung: Die Geschwindigkeit des Querstroms ist ein wichtiger Parameter für die Überwachung der Konzentration und die Begrenzung von Verschmutzung. Die Herausforderung besteht darin, dass sich mit steigender Konzentration die Viskosität des Mediums ändert, der hydraulische Widerstand erhöht und der tatsächliche Durchfluss von den für den Pumpvorgang vorhergesagten Werten abweicht.
- Temperaturmessung: Die Temperatur hat einen starken Einfluss auf die Viskosität des Produkts, die Permeabilität der Membran, den Permeatfluss und die Produktstabilität.
FAQ